Glossary

R

Rapport d'ondes stationnaires de tension (VSWR):
Le rapport entre la tension maximale effective et la tension minimale effective mesurée sur la longueur d'une ligne de transmission de radiofréquence mal adaptée.
Rayon de courbure:
La quantité maximale de fibre ou de câble qui peut être pliée sans causer de dommages. Également appelé rayon de courbure minimal de sécurité.
Réceptacle:
Les connecteurs sont montés à l'arrière lorsqu'ils sont installés de l'intérieur d'un boîtier sur un panneau. Il s'agit également de la moitié du connecteur généralement montée sur un panneau et contenant des contacts femelles.
Recuit:
Le processus de chauffage et de maintien à une température appropriée, puis de refroidissement à une vitesse appropriée, à des fins telles que la réduction de la dureté, l'amélioration de l'usinabilité, la facilitation du travail à froid, la production d'une micro-structure souhaitée ou l'obtention des propriétés physiques, mécaniques ou autres souhaitées.
Réflexion arrière (fibre optique):
Mesure du pourcentage de puissance réfléchie par une discontinuité dans une ligne de fibre optique. Elle est exprimée en dB.
Réflexion interne totale (fibre optique):
Le phénomène de réflexion des rayons lumineux à la limite entre le cœur et la gaine d'une fibre optique, permettant la transmission sur toute la longueur de la fibre. Il se produit lorsque l'angle d'incidence est inférieur à l'angle critique.
Résine époxy:
Les matériaux plastiques qui deviennent des solides durs et infusibles après l'ajout d'un agent de durcissement. Les résines époxy ont un excellent pouvoir adhésif, une grande résistance aux produits chimiques, aux solvants et à la chaleur, et un faible retrait au moment du durcissement.
Résistance:
Les réflexions se produisent parce que le signal frappe une irrégularité dans le blindage ou le conducteur. Elle est exprimée en ohms.
Résistance à l'humidité:
La capacité d'un matériau à résister à l'absorption de l'humidité.
Résistance à l'usure:
La capacité d'un connecteur à rester assemblé à un câble lorsqu'il est sous tension.
Résistance de l'isolation:
Le rapport entre la tension appliquée et le courant total entre deux électrodes en contact avec un isolant spécifique.
Résistance du contact:
La résistance électrique maximale autorisée des contacts à broche et à douille lorsqu'ils sont assemblés dans un connecteur dans des conditions d'utilisation typiques.
Rétention de l'insert:
La charge axiale dans l'une ou l'autre direction qu'un insert doit supporter sans être délogé de sa position normale dans l'enveloppe du connecteur.
Rétention du contact:
Définit la charge axiale minimale dans les deux sens qu'un contact captif doit supporter tout en restant fermement fixé dans sa position normale à l'intérieur d'un insert.
RG/U:
Abréviation de Radio Guide, Universal. RG est la désignation militaire du câble coaxial.
Rigidité diélectrique:
La tension qu'un matériau isolant peut supporter avant de se rompre, généralement exprimée sous la forme d'un gradient de tension (tel que les volts par millimètre).
RMS ou rms:
" Abréviation de ""root-mean-square"" (moyenne quadratique). Lorsque ce terme s'applique à une tension ou à un courant alternatif, il désigne la valeur effective, c'est-à-dire qu'il produit le même effet de chauffage qu'un courant ou une tension continu(e) de même ampleur. C'est également un moyen d'exprimer la tension a-c en termes de d-c, généralement environ 70 % de la tension de crête a-c."
Rupture de tension:
Test visant à déterminer la tension maximale aux bornes d'un fil isolé avant qu'une fuite de courant électrique ne se produise à travers l'isolation.