Glossary
M
- Masse (GRD):
- Un terme électrique signifiant se connecter à la terre ou à un autre grand corps conducteur pour servir de terre, réalisant ainsi un circuit électrique complet. Parfois au potentiel ou à la tension zéro.
- Mate:
- Les deux parties d'un connecteur sont reliées par un mode d'enclenchement normal.
- Méga:
- Préfixe numérique indiquant un million (106).
- Métal de base:
- Le métal à partir duquel le connecteur, le contact ou tout autre accessoire métallique est fabriqué et sur lequel un ou plusieurs métaux ou revêtements peuvent être déposés.
- Mètre:
- Unité de longueur, égale à 39,37 pouces.
- Micro:
- Préfixe numérique désignant un millionième (10-6).
- Micromètre:
- Un millionième (10-6) de mètre, une unité de longueur. Utilisé pour spécifier les longueurs d'onde.
- Micron:
- " (abréviation de la forme préférée ""micromètre"") : mesure de longueur égale à 10-6. Utilisé pour spécifier la longueur d'onde, il est égal à 1000 nanomètres, le terme préféré."
- Mil:
- " (0.001"") : Unité utilisée pour mesurer le diamètre d'un fil ou l'épaisseur de l'isolation d'un conducteur."
- Milli:
- Préfixe numérique indiquant un millième (10-3).
- Mode (fibre optique):
- L'une des composantes de la configuration générale d'un front d'onde qui se propage. Le mode est caractérisé par une configuration géométrique et une constante de propagation particulières.
- Montage en surface:
- La connexion électrique des composants à la surface d'un motif conducteur sans utiliser les trous des composants dans un circuit imprimé.
- Monté à l'arrière:
- Un connecteur est monté à l'arrière lorsqu'il est installé sur un panneau depuis l'intérieur d'une boîte. Il ne peut être retiré que de l'intérieur de l'équipement. Voir Montage arrière.
- Monté à l'avant:
- Un connecteur est monté à l'avant lorsqu'il est fixé à l'extérieur ou au côté opposé d'un panneau. Un connecteur monté en façade ne peut être installé ou retiré que depuis l'extérieur de l'équipement.