Glossary

C

Câble:
Un conducteur isolé ou un groupe de conducteurs isolés individuellement dans des configurations torsadées ou parallèles.
Câble simplex (fibre optique):
Un câble à fibre unique.
Chemin de fuite:
Le chemin que l'électricité doit parcourir à travers la surface d'un diélectrique entre deux conducteurs. L'allongement de la ligne de fuite réduit la possibilité de dommages causés par l'arc électrique ou le cheminement.
Circuit imprimé:
Ce terme est couramment utilisé avec au moins deux significations : 1) Un terme générique pour décrire une carte imprimée produite par l'une des nombreuses techniques utilisées pour fabriquer des systèmes d'interconnexion électrique. 2) Un circuit obtenu par impression et comprenant des composants imprimés.
Clavette:
La fente ou la rainure dans laquelle une clé coulisse.
Clé:
Une courte goupille ou une autre projection qui glisse dans une fente ou une rainure correspondante pour guider deux pièces assemblées. Généralement utilisé dans les connecteurs ronds à coquille pour empêcher l'accouplement de mauvais connecteurs et pour aider à la polarisation.
Concentrique:
Un noyau central entouré d'une ou plusieurs couches de matériaux, toutes partageant un axe central commun.
Conducteur:
Un fil ou une combinaison de fils non isolés les uns des autres, apte à transporter le courant électrique.
Conducteur central:
L'élément conducteur interne d'une structure coaxiale, tel que les contacts centraux.
Conducteur extérieur:
Le membre conducteur externe d'une structure coaxiale, tel que le boîtier d'un connecteur coaxial.
Conducteur intérieur:
L'élément conducteur central d'une structure coaxiale, tel que le contact central d'un connecteur coaxial.
Conducteur solide:
Un conducteur composé d'un seul fil.
Conducteur toronné:
Un conducteur composé de groupes de fils torsadés ensemble.
Connecteur:
Utilisé généralement pour décrire tous les dispositifs utilisés pour fournir un service de connexion/déconnexion rapide pour les fils, les câbles et les fibres.
Contact à broche:
" Un contact de type mâle, généralement conçu pour s'accoupler avec une douille ou un contact femelle. Il est normalement connecté au côté ""mort"" d'un circuit."
Contact femelle:
" Un contact femelle conçu pour s'accoupler avec un contact mâle. Il est normalement connecté au côté ""sous tension"" d'un circuit."
Contact physique (fibre optique):
Abrégé en PC, il s'agit d'une caractéristique de conception des connecteurs de fibre optique, où les faces des contacts sont en contact et sous pression grâce à des ressorts, ce qui permet de réduire les pertes.
Contact press-fit:
Contact électrique qui peut être enfoncé dans un trou d'un isolant, d'un circuit imprimé (avec ou sans trous traversants) ou d'une plaque métallique.
Contacts:
Les éléments conducteurs d'un dispositif de connexion qui sont conçus pour fournir une connexion de passage séparable dans une situation de câble à câble, de câble à boîte ou de boîte à boîte.
Contrôle de continuité:
Un test effectué sur une longueur de fil ou de câble fini pour déterminer si le courant électrique circule de manière continue sur toute la longueur. Les conducteurs peuvent également être vérifiés l'un par rapport à l'autre pour s'assurer qu'il n'y a pas de court-circuit entre les éléments adjacents.
Corrosion:
La corrosion est la destruction lente des matériaux par des agents chimiques et des réactions électrochimiques. Le type de corrosion le plus courant est la rouille.
Cosses:
Une terminaison mécanique, généralement sertie ou soudée au conducteur, avec la possibilité de l'enfiler sur une borne ; matériel.
Coupelle de soudure pré-étamée:
Les coupelles de soudure dont les surfaces intérieures ont été pré-enrobées d'une petite quantité de soudure à l'étain et au plomb.
Couplage fileté:
Les câbles de raccordement peuvent être utilisés pour le raccordement d'autres câbles ou pour le raccordement d'un autre câble.
Coupleur:
Un dispositif intermédiaire permettant de fixer des accessoires spéciaux ou de fournir des moyens de montage spéciaux. la méthode de connexion de deux connecteurs qui ne peuvent pas s'intercaler.
Courant alternatif (A-C):
Courant dans lequel le flux de charge s'inverse périodiquement et régulièrement de manière cyclique.
Courant nominal:
Le flux électrique continu maximal de courant recommandé pour un fil donné dans une situation donnée. Exprimé en ampères (AMPS).
Cupule de soudure:
L'extrémité tubulaire d'une borne dans laquelle un conducteur est inséré avant d'être soudé. Il s'agit également du cylindre creux à l'arrière d'un contact de soudure où un fil est inséré et soudé en place.
Cycle:
La séquence complète, y compris l'inversion du flux d'un courant électrique alternatif.