Glossary

E

Efficacité du blindage:
La capacité d'un blindage à faire écran aux signaux indésirables et à empêcher les fuites.
Elastomère:
Un matériau qui, à température ambiante, s'étire sous faible contrainte jusqu'à au moins deux fois sa longueur et revient à sa longueur initiale dès que la contrainte est relâchée. Exemple : caoutchouc.
Électroplastie:
La position de l'électrode d'un revêtement métallique adhérent sur un objet conducteur à des fins de protection, de décoration ou autres.
Émetteur-récepteur:
Un dispositif qui combine à la fois un émetteur et un récepteur.
Enveloppe:
La surface où deux matériaux se rencontrent, comme dans l'interface âme-gaine ou dans l'interface fibre-fibre d'un connecteur.
Etamage:
Enrobage d'une borne, d'un fil ou d'un motif conducteur avec de l'étain ou un alliage de soudure afin d'améliorer ou de maintenir la soudabilité ou de faciliter l'opération de soudage.
Éthylène-propylène fluoré (FEP):
Le FEP est similaire au polytétrafluoroéthylène (PTPE), mais son point de fusion est inférieur d'environ 50° C et ses propriétés physiques sont légèrement différentes.
Excentricité:
Mesure du centre de l'emplacement d'un conducteur par rapport à la section circulaire de l'isolant qui l'entoure, exprimée en pourcentage de déplacement du centre d'un cercle dans l'autre.