用語集

B

Back Reflection (Fiber Optic) / 後方反射(光ファイバ):
 A measure of the percentage of power reflected back by a discontinuity in a fiber optic line. It is expressed in dB. / 光ファイバ線路の不連続部分によって反射された電力の割合を示す尺度。単位はdB。
Bandwidth / 帯域幅:
 The frequency range over which the connector or device can operate without degradation of performance. Also the information carrying capacity of digital systems. / コネクタまたはデバイスが性能を低下させることなく動作できる周波数範囲。 デジタル システムの情報伝達能力も同様です。
Base Metal / 卑金属:
 The metal from which the connector, contact or other metal accessory is made and on which one or more metals or coatings may be deposited. / コネクタ、コンタクト、またはその他の金属アクセサリが作られ、その上に 1 つまたは複数の金属またはコーティングが蒸着される金属。
Bend Radius / 曲げ半径::
 The maximum amount fiber or cable that can be bent without causing damage. Also called minimum safe bending radius. / 光ファイバ或いは銅線ケーブルが持つ特性を悪化させない最少の曲げ半径。最少曲げ半径とも呼ぶ。
Braid / 編組:
 The covering formed from textile yarn. Braids provide mechanical and thermal protection to plastic insulation, separate cable segments in multi-conductor cables and act as components in flame retardant cables. See also Shield. / カバーは繊維糸から形成される。 編組はプラスチック絶縁体に機械的および熱的保護を提供し、多導体ケーブルのケーブルセグメントを分離し、難燃性ケーブルのコンポーネントとして機能します。 シールドも参照してください。
Breakdown Voltage / 降伏電圧::
 The voltage at which the insulation between two conductors will break down. / 2 本の導体間の絶縁が破壊される電圧。
Bundle (Fiber Optic) / バンドル (光ファイバ):
A number of fibers grouped together (rigid or flexible), usually carrying a common signal (or an image, or a conduit for transfer of light power). / 一緒にグループ化された多数のファイバ (硬いまたは柔軟な)。通常、共通の信号 (または画像、または光パワーを伝達するための導管) を伝送します。