用語集
A
- Alloy / 合金:
- A combination of two or more metal elements. / 2つ以上の金属元素の組み合わせ。
- Alternating Current (A-C) / 交流 (A-C):
- Current in which the charge-flow periodically and regularly reverses in a cyclic manner. / 時間と共にその大きさと極性(向き)が周期的に変化する電流です。
- American Society for Testing Materials (ASTM) / 米国材料試験協会 (ASTM):
- An organization that tests materials and attempts to set standards on various materials for industry. / 世界最大規模の標準化団体である米国試験材料協会(American Society for Testing and Materials)の略です。
- Ampere (A) / アンペア (A):
- The unit expressing the rate of flow of an electrical current. One ampere is the current flowing through one ohm of resistance at one volt potential. / 電流の流れの速さを表す単位。 1 アンペアは、1 ボルトの電位で 1 オームの抵抗を流れる電流です。
- Annealing / アニーリング:
- The process of heating to and holding at a suitable temperature and then cooling at a suitable rate, for such purposes as reducing hardness, improving machinability, facilitating cold working, producing a desired micro-structure or obtaining desired physical, mechanical or other properties. / 焼きなまし(焼鈍)のことで、金属の軟化、結晶組織の調整または内部応力の除去のため、適当な温度に加熱したのち、ゆっくり冷却する操作をいい、製品の残留応力を取り除き、寸法精度を安定させたり、歪みなどの変形や割れを防止したりします。
- Anodizing / 陽極酸化処理:
- An electrolytic process for producing a protective or decorative film on certain metals chiefly aluminum and magnesium. / アルミニウムを陽極(+極)で電解処理して人工的に酸化皮膜(アルミの酸化物)を生成させる表面処理のことです。
- ARIB / ARIB:
- An acronym for Association of Radio Industry Broadcasters, a standards organization in Japan. / 一般社団法人電波産業会 【 略称 ARIB(アライブ) 】
- AWG / AWG:
- Abbreviation for American Wire Gauge, a measure of the size or diameter of a wire or conductor. / American Wire Gauge の略称で、ワイヤまたは導体のサイズまたは直径の尺度です。