用語集
O
- O-Ring / Oリング:
- An elastomer gasket enabling a moisture seal, having a circular cross section. See Rubber. / 断面が円形のエラストマー製ガスケット。ゴムを参照。
- Ohm / オーム:
- Unit of electrical resistance. Resistance of a circuit in which a potential difference of one volt produces a current of one ampere. / 電気抵抗の単位。 1 ボルトの電位差が 1 アンペアの電流を生成する回路の抵抗。
- Outer Conductor / 外部導体:
- The external conductive member in a coaxial structure, such as the housing in a coaxial connector. / 同軸コネクタのハウジングなど、同軸構造内の外部導電部材。
- Overall Diameter / 全径:
- Finished diameter over wire or cable. / ワイヤまたはケーブル上の仕上がり直径。
- Oxidation / 酸化:
- Oxidation can be considered the simple addition of oxygen to a metal, e.g., the addition of atmospheric oxygen to iron to form familiar rust. See Corrosion. / 酸化は、金属への酸素の単純な付加と考えることができます。たとえば、大気中の酸素が鉄に付加されて、よく知られた錆が形成されることです。 「腐食」を参照してください。