CONNECTED

CONNECTEDはテクノロジーの世界とそれを作る人々を取り上げた、LEMO社の情報誌です。
テクノロジーに関する最重要なニュースとつながり続けましょう。私たちはハイテクとその応用に情熱を持っています。テクノロジーは絶え間なく人間の努力の限界を押し広げ、私たちが子供時代に夢見ていたSFを日常生活にもたらしています。
2023年以前の旧版をご覧になりたい方は、英語版をご覧ください。

Kuwait’s stadium upgrade shines at the Arabian Gulf Cup
The 26th edition of the Arabian Gulf Cup, known as Khaleeji Zain 26, took place in Kuwait from 21st December 2024 to 4th January 2025, bringing together the eight members of the Arab Gulf Cup Football Federation. To accommodate the high-profile event, Kuwaiti stadiums underwent significant upgrades, with a new permanent broadcast network infrastructure provided by local system integrator Smart Eng

患者を見守る目
IDMEDは、フランスのマルセイユに拠点を置く小規模な医療技術企業で、麻酔や集中治療用の革新的な医療機器を開発・販売しています。彼らの製品は世界中の手術室や集中治療室で使用されており、安全で確実な接続のためにLEMOのソリューションを利用しています。

VoidSense - 線路空洞探知システム - 鉄道線路監視における信頼性の向上
VoidSenseは、装置本体にクランプされたリニアセンサーを使用しており、このセンサーは、短いスクリーン・ケーブルとコネクタを介してデバイスに接続されます。当初はM12タイプの工業用コネクタを使用していましたが、これは手間がかかり、接続の確認が難しく、ネジ端子接続の製造上の問題が発生する可能性がありました。詳細は記事をご覧ください。

Giant collider to reveal the secrets of the universe
CERN, celebrating its 70th anniversary this year, has revealed new details about its giant particle accelerator project. The Future Circular Collider promises a decisive leap forward in our knowledge of matter.

Key to the skies
Mission data for air operations is becoming increasingly extensive and sensitive. A startup has developed a new solution “Engineered in Switzerland”, for simple and easy data transfer: the fastest, most robust USB flash drive on the market, with the largest storage capacity