用語集

G

Gasket / ガスケット:
" A component made from an elastomer, such as rubber, to provide an environmental seal in the interface of a connector pair. Also called a ""grommet"". / コネクタ ペアのインターフェースに環境シールを提供する、ゴムなどのエラストマーで作られたコンポーネント。 「グロメット」とも呼ばれます。"
Giga / ギガ:
 A numerical prefix denoting one billion (109) / 10億(109)を表す数字の接頭辞
Graded Index Fiber (Fiber Optic) / グレーデッドインデックスファイバ(光ファイバ):
 A multimode fiber whose core refractive index increases in controlled fashion outward from the axis and matches the cladding refractive index at the core-clad interface. Has greater bandwidth than step index fiber, but less bandwidth than single mode fiber. / コアの屈折率が軸から外側に向かって制御された方法で増加し、コアとクラッドの界面でのクラッドの屈折率と一致するマルチモード ファイバ。 ステップインデックスファイバよりも広い帯域幅を持ちますが、シングルモードファイバよりも狭い帯域幅を持っています。
Ground (GRD) / グランド(GRD):
 An electrical term meaning to connect to the earth or other large conducting body to serve as an earth, thus making a complete electrical circuit. Sometimes at zero potential or voltage. / アースまたはアースとして機能する他の大きな導電体に接続し、完全な電気回路を形成することを意味する電気用語。 場合によっては、電位または電圧がゼロになることもあります。