Un oeil sur votre patient

IDMED, une petite entreprise de MedTech basée à Marseille, développe et commercialise des dispositifs médicaux innovants pour l'anesthésie et les soins intensifs.
Utilisés dans le monde entier dans les blocs opératoires et les unités de soins intensifs, ses produits s'appuient sur les solutions LEMO pour des connexions sûres et sécurisées.
Dans le service de réanimation d'un hôpital marseillais, une jeune patiente est allongée, immobile, son corps inconscient relié à un réseau complexe de dispositifs médicaux clignotants et sonores. Des tubes à oxygène serpentent dans l'air, le vrombissement rythmique des pompes soulignant l'intensité de l'environnement. Une infirmière entre précipitamment, positionnant un scanner sophistiqué, semblable à un pistolet, sur le code-barres du bracelet du patient, puis sur chaque œil, examinant méticuleusement les informations affichées sur l'écran tactile. Elle consulte ensuite rapidement les autres écrans de surveillance et, constatant que tous les relevés sont stables, elle quitte discrètement le service.
Comme le dit le dicton, « les yeux sont le miroir de l'âme », et la science médicale a démontré qu'ils sont aussi le reflet du cerveau. Observer les réactions de la pupille à la lumière ou à d'autres stimuli est tout simplement remarquable.
Auparavant, une simple lampe-stylo envoyant un éclair lumineux dans l'œil et s'appuyant sur l'évaluation visuelle subjective du médecin ou de l'infirmière était utilisée pour déterminer l'état de conscience du patient.
La technologie utilisée par l'appareil en forme de pistolet de l'infirmière ci-dessus s'appuie sur la pupillométrie pour mesurer la taille et la réactivité de la pupille, appelée réflexe photomoteur. Cet appareil compact, appelé NeuroLight, permet une évaluation et un diagnostic rapides et non invasifs de la fonction neurologique des patients en soins intensifs critiques, tels que ceux souffrant de traumatismes crâniens ou ayant subi un accident vasculaire cérébral.

A propos de IDMED
Nous avons discuté avec Frédéric Bernert, président et cofondateur d'IDMED, de son histoire, de ses produits et de sa vision.
Niché au milieu d'une végétation luxuriante d'oliviers et de cyprès, juste à l'extérieur de Marseille, dans le sud de la France, IDMED a été fondé le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin, le 08.08.08.
Les deux fondateurs et amis, Frédéric Bernert et Thierry Bagnol, se sont rencontrés au sein de leur ancienne entreprise spécialisée dans la recherche ORL. Lors de leurs études sur des patients souffrant de troubles de l'équilibre, ils filmaient les mouvements oculaires pour détecter diverses pathologies. C'est à cette époque qu'un anesthésiste a mentionné que le diamètre de la pupille variait également en réaction à la douleur. Les deux jeunes ingénieurs ont décidé de s'appuyer sur cette idée pour créer leur propre entreprise et exploiter le potentiel de la pupillométrie afin de créer des appareils révolutionnaires.
Leur premier produit fut le NeuroLight, suivi de l'AlgiScan, une innovation véritablement révolutionnaire en anesthésie.
Une analgésie excessive peut entraîner des effets indésirables tels qu'une hypotension, des temps de récupération prolongés, des nausées et vomissements, et une hyperalgésie liée à la morphine. Il est donc important de pouvoir évaluer le niveau d'analgésie de manière objective et personnalisée pour chaque patient.
La pupille est le marqueur le plus sensible de la nociception chez les patients inconscients. L'AlgiScan fournit l'indice de douleur pupillaire (IPP), un score qui reflète le niveau d'analgésie du patient. L'IPP est calculé à partir de la dilatation pupillaire lors d'une stimulation électrique croissante. Un score IPP élevé indique une sensibilité accrue à la douleur et une analgésie plus faible, tandis qu'un score IPP proche de 1 indique une analgésie élevée.
Enfin, la troisième gamme de produits d'IDMED est axée sur la surveillance du blocage neuromusculaire pendant l'anesthésie, ou la surveillance du train de quatre (TOF) (quatre stimuli électriques consécutifs sont appliqués le long de la voie nerveuse, et la réponse musculaire est mesurée pour déterminer ceux qui sont bloqués et ceux qui sont délivrés avec succès) et l'accéléromyographie. Cette technologie évalue les réponses musculaires à la stimulation, fournissant des informations précieuses sur le niveau de relaxation musculaire. Le TOFscan, très convivial, stimule les nerfs proches du poignet, provoquant un mouvement du pouce mesuré par un accéléromètre. TOFscan est le produit le plus performant d'IDMED et est également distribué dans le monde entier par Dräger, une entreprise allemande de MedTech.

Avec une quarantaine d'employés, les ingénieurs d'IDMED conçoivent et développent l'interface et le logiciel des appareils en interne. Ils disposent de leurs propres spécialistes de la conformité et des affaires réglementaires, garantissant ainsi la conformité des produits aux réglementations médicales de la plupart des pays. De plus, IDMED est fier de contrôler 90 % de sa valeur ajoutée grâce à des fournisseurs locaux et d'assembler tous ses produits finis en interne.
IDMED compte parmi ses clients des hôpitaux et cliniques locaux et internationaux (principalement des blocs opératoires et des unités de soins intensifs).
« L'un de nos principaux clients est l'hôpital de Grenoble, au pied des Alpes françaises, surchargé de patients souffrant de traumatismes crâniens et cérébraux pendant la saison de ski. »
IDMED se distingue de ses concurrents par son étroite collaboration avec les hôpitaux, les anesthésistes et les neurologues. Frédéric Bernert souligne l'importance du travail de terrain et des observations en milieu hospitalier pour identifier de nouvelles idées et relever les défis médicaux en partenariat direct avec ses clients.
De plus, IDMED se distingue par ses appareils économiques, conviviaux et portables. Sa petite taille lui permet une plus grande agilité, des temps de réponse plus rapides et des délais de projet plus courts, tout en réduisant les frais administratifs.
Un autre atout majeur réside dans son engagement en faveur du développement durable : IDMED évite le gaspillage en proposant des capteurs et des accessoires réutilisables, d'une durée de vie d'au moins deux ans, plutôt que des composants jetables.
La protection de l'environnement est fermement ancrée dans la philosophie de l'entreprise. Recyclage, transports limités, composants réutilisables et un service client qui « répare ce qui est réparable », sans oublier l'empreinte écologique de l'entreprise, hébergée dans un bâtiment moderne et respectueux de l'environnement.
Interrogé sur la vision d'IDMED pour l'avenir, Frédéric Bernert affirme sans hésiter : « Nous nous engageons à poursuivre l'innovation dans le domaine de l'anesthésie et de la réanimation médicales et à développer, dans le domaine du monitoring cérébral, le potentiel de la pupillométrie, inscrit dans notre ADN. »
En savoir plus sur IDMED : https://www.idmed.fr/en/

Ce que nous apprécions par-dessus tout, c'est la qualité constante. Nous n'avons jamais rencontré de problème de non-conformité de la part de LEMO tout au long de notre collaboration fructueuse.
Forte de sa réputation internationale dans le domaine médical, LEMO s'est imposée comme le choix naturel pour équiper les dispositifs d'IDMED dès le départ. Frédéric Bernert souligne la solidité et la confiance de son partenariat avec LEMO.
Pendant la crise de la COVID-19, alors que la demande pour sauver des vies a fortement augmenté, LEMO France a donné la priorité à la livraison continue de connecteurs REDEL et de câbles Northwire Biocompatic à son client de longue date