An eye on your patient

患者を見守る目
IDMEDは、フランスのマルセイユに拠点を置く小規模な医療技術企業で、麻酔や集中治療用の革新的な医療機器を開発・販売しています。
彼らの製品は世界中の手術室や集中治療室で使用されており、安全で確実な接続のためにLEMOのソリューションを利用しています。
マルセイユの病院の集中治療室で、若い患者がベッドに横たわり、意識を失った体が点滅し音を発する医療機器の複雑なネットワークに接続されています。酸素チューブが空中を蛇行し、ポンプのリズミカルな音が環境の緊張感を強調しています。看護師が素早く入室し、患者のリストバンドのバーコードと両目に小型の携帯機器をかざし、タッチスクリーンに表示された情報を慎重に確認します。その後、他のモニタリング画面を素早くチェックし、すべての数値が安定していることを確認して静かに病室を退出します。
「目は心の窓」という言葉がありますが、医学的には目は脳の反映でもあることが示されています。瞳孔が光や他の刺激に反応する様子を観察するのは本当に驚くべきことです。
以前は、医師や看護師がペンライトを使って目に光を当て、その反応を主観的に評価することで患者の意識状態を判断していました。
看護師が使用しているコンパクトな機器は、瞳孔の大きさと反応を測定する瞳孔計測(瞳孔反射)に基づいています。このコンパクトな機器「NeuroLight」は、頭部外傷や脳卒中の患者など、ICUの重症患者の神経機能を迅速かつ非侵襲的に評価・診断することができます。

IDMED
私たちは、IDMEDの社長兼共同創設者であるFrédéric Bernert氏に、彼らの歴史、製品、そしてビジョンについて話を伺いました。
フランス南部のマルセイユ郊外にあるオリーブ畑や糸杉の豊かな植生の中に位置するIDMEDは、2008年8月8日、北京オリンピックの開会式の日に設立されました。
二人の創業者であり友人でもあるFrédéric Bernert氏とThierry Bagnol氏は、以前の耳鼻咽喉科研究に特化した会社で出会いました。バランスの問題を抱える患者を研究している際、彼らは目の動きを撮影して様々な病状を検出していました。その時、麻酔科医が瞳孔の直径も痛みに反応して変化することを指摘しました。二人の若いエンジニアはこのアイデアを活用して、自分たちの会社を設立し、瞳孔計測の可能性を活かして革新的な機器を作ることを決意しました。
彼らが最初に発売した製品はNeuroLightで、その後に麻酔分野での真に革新的な製品であるAlgiScanが続きました。
過度の鎮痛は、低血圧、回復時間の延長、吐き気や嘔吐、モルヒネ関連の痛覚過敏などの望ましくない影響を引き起こす可能性があります。そのため、各患者に合わせて鎮痛のレベルを客観的に評価することが重要です。
瞳孔は、意識のない患者における痛覚の最も敏感な指標です。AlgiScanは、患者の鎮痛レベルを反映する「瞳孔痛指数(PPI)」を提供します。PPIは、電気刺激が増加する際の瞳孔の拡張から計算されます。PPIのスコアが高いほど、痛みに対する感受性が高く、鎮痛効果が低いことを示します。一方、PPIのスコアが1に近いほど、鎮痛効果が高いことを示します。
最後に、IDMEDの第三の製品ラインは、麻酔中の神経筋遮断の監視、またはTrain-of-Four(ToF)監視(神経経路に沿って4回連続して電気刺激を与え、筋肉の反応を測定してどの刺激が遮断され、どの刺激が成功したかを評価する)および加速度計測に焦点を当てています。この技術は、刺激に対する筋肉の反応を評価し、筋肉の弛緩レベルに関する貴重な洞察を提供します。使いやすいToFscanは、手首付近の神経を刺激し、加速度計で測定される親指の動きを引き起こします。ToFscanはIDMEDの最も成功した製品であり、ドイツの著名な医療技術企業Drägerによって世界中に販売されています。

IDMEDは約40名のスタッフを擁し、エンジニアが社内で機器のインターフェースとソフトウェアを設計・開発しています。彼らは独自のコンプライアンスおよび規制担当の専門家を抱えており、製品がほとんどの国の医療規制に準拠していることを保証しています。さらに、IDMEDは地元のサプライヤーを通じて付加価値の90%を管理し、すべての最終製品を社内で組み立てていることを誇りに思っています。
IDMEDの顧客には、地元および世界中の病院やクリニック(主に手術室や集中治療室)が含まれます。
主要な顧客の一つであるフランスアルプスのふもとにあるグルノーブル病院では、スキーシーズンには頭部や脳のけがを負った患者でいっぱいになります。
IDMEDが競合他社と異なる点は、病院、麻酔科医、神経科医との密接な協力関係です。フレデリック・ベルネールは、現場での作業や病院での観察の重要性を強調し、顧客と直接連携して新しいアイデアを見つけ、医療の課題に対処しています。
さらに、IDMEDはコストパフォーマンスが高く、使いやすく、持ち運び可能なデバイスで際立っています。会社の規模が小さいため、より迅速な対応、短いプロジェクト期間、そして管理コストの削減が可能です。
もう一つの重要な利点は、IDMEDの持続可能性への取り組みです。IDMEDは使い捨て部品に頼るのではなく、少なくとも2年間使用できる再利用可能なセンサーやアクセサリーを提供することで、廃棄物を減らしています。
環境保護は会社の理念にしっかりと根付いています。リサイクル、輸送の制限、再利用可能な部品、そして「修理可能なものは修理する」という顧客サービスに加え、現代的で環境に優しい建物に会社自体が入っています。
IDMEDの将来のビジョンについて尋ねられたとき、Frédéric Bernert氏は次のように述べています
“私たちは、医療麻酔と集中治療の分野での継続的な革新に取り組み、脳モニタリングの分野では、私たちのDNAに刻まれた瞳孔計測の可能性を開発することに専念しています。”
IDMEDについてもっと知る : https://www.idmed.fr/en/

私たちが何よりも評価しているのは、一貫した品質です。LEMOとの成功した協力関係の中で、コンプライアンスに関する問題に一度も遭遇したことがありません。
医療分野での世界的な評価を考えると、LEMOは最初からIDMEDの機器を装備するための自然な選択でした。
Frédéric Bernert氏はLEMOとの強固で信頼できるパートナーシップを強調しています。
COVID危機の際、命を救うための需要が急増したとき、LEMOフランスは優先的に対応し、長年の顧客であるIDMEDにREDELコネクタとNorthwire Biocompaticケーブルを継続的に供給しました。