Le plaisir de travailler dans une entreprise à taille humaine
Dirk Kruijssen Key Account Manager picture
Dirk Kruijssen
Responsable grands comptes

Pourquoi avez-vous choisi LEMO ?

Pour de nombreuses raisons, dont la plupart sont liées à la taille humaine de l'entreprise. Mon poste, par exemple, est à la fois global et très ciblé : Je dois développer une plateforme de support pour un seul client. Je suis impliqué de A à Z et je ne suis pas soumis à des décisions "venues d'en haut". Notre offre étant très ciblée - Push-Pull haute performance - je connais les technologies en détail. J'ai donc le sentiment d'être plus pointu et plus efficace. La courbe d'apprentissage est donc meilleure.


Qu'est-ce que cela change dans vos relations de travail ?

a hiérarchie plate me permet d'être vraiment écouté. Lorsque j'ai une idée, je la propose au directeur de la filiale. Nous en discutons, nous la peaufinons et je peux alors me lancer ! Il n'est pas plus long de vendre un projet en interne qu'à un client. Cette approche dynamique m'a permis d'atteindre très rapidement les premiers objectifs concrets. Elle me permet également de faire et de tenir plus facilement les promesses faites au client. Je trouve cela très motivant et gratifiant.

Cette taille humaine influence-t-elle également la culture de l'entreprise ?

Oui, tout à fait. Parce que la filiale (une cinquantaine d'employés) est une équipe solide. Parce que LEMO est une entreprise familiale. Et aussi parce que nos liens avec le siège en Suisse sont très forts. J'y suis allé plusieurs fois, je connais la plupart des responsables - ingénierie, logistique, ventes, etc. Les relations sont donc très personnelles, humaines et directes. Je vis mieux - et je travaille mieux - dans un tel environnement.

 

Qu'en est-il de l'environnement de travail ?

LEMO s'engage à assurer le bien-être de ses employés. Cela se traduit, par exemple, par l'attention particulière accordée par la direction à la création de notre nouveau bâtiment en Hollande. Je bénéficie également d'une grande flexibilité : J'habite à l'autre bout du pays, ce qui me permet de travailler plusieurs jours par semaine depuis chez moi. J'évite ainsi de faire trois heures de route par jour, ce qui me permet de trouver un excellent équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

lemo group
Travailler chez LEMO

Rejoignez-nous et concevez dès aujourd’hui la technologie de demain !

En savoir plus