整合性と高速性
私たちの家庭、車両、職場でのデータ交換にますます多くのセンサーやプロセッサが使用されるようになるにつれて、データの信頼性が高く、高速な転送の重要性がますます高まっています。
イーサネットとUSBは、データ伝送の業界標準の1つです。これらは、信号損失(挿入損失)、信号の不連続性(リターンロス)、または望ましくない影響(クロストーク、ノイズ)のパラメータを定義します。これらのパラメータの上限と下限は、ケーブル、ケーブル長、コネクタなど、伝送ラインのすべてのコンポーネントに対して規定されています。これらのパラメータが尊重されると、伝送ラインは指定された最大データ速度(Mb/sまたはGb/sで表される)で動作できます。
信頼性の高い接続の重要性
"環境条件、距離、重量、およびコストは、特定のアプリケーションに適切な接続ソリューションを選択する際の要素となります。25Mb/sを超える高速および高周波数のデータ転送は、通常、同軸または同軸のツイストペアケーブルで実現されます。光ファイバーケーブル。
データ伝送と同様に、ケーブルとコネクタ自体のプロトコルも開発されています。標準コネクタはさまざまな用途で使用されていますが、多くの場合、厳しい条件下で機能する耐久性に欠けています。
この重要な事実を認識し、LEMOはさまざまな高速規格の電気パラメータに適合する特殊なインサートを開発し、最適化された耐性のあるコネクタ設計に収容しました。
コネクタは、データ転送と整合性において重要な役割を果たします。ただし、適切なプロトコルへの完全な準拠を保証するには、ケーブルアセンブリも適切に実行、テスト、認定される必要があります。"
技術的な課題
データ伝送の容赦ない速度は、セキュリティと品質の向上につながりました。コネクタのピン構成は、新しいプロトコルごとに特定の設計要件に準拠する必要があります。ノイズを軽減し、完全性を維持するには、特定の材料が必要です。プロトコルを満たす独自のコネクタを設計することは、これは、シミュレーション、概念実証、厳格なテストを必要とする重大な課題です。
小型化への継続的な要求は、高速接続を設計する際に考慮する必要がある一貫した課題です。
LEMOソリューションの特徴