technologies push pull

ロッキングシステム

コネクタの主な機能は、電気的導通を維持することです。コネクタの結合および結合解除を機械的に補助することは、ロックと呼ばれます。2つの部品を動作位置に固定し、効果的なシールを確保するには、安全なロックシステムが不可欠です。コネクタの効果的な結合は、多くの場合、嵌合と呼ばれます。

時間の経過とともに、ロック機構に関するさまざまな解決策が考案されてきましたが、最も一般的なものは次のとおりです。

  • プッシュプルカップリング
  • ねじ継手
  • 分離カップリング
  • プッシュおよびプレスリリースカップリング
     

    ロック機構の選択は、コネクタの使用方法とコネクタが影響を受ける環境によって異なります。

技術的要件

妥協のない信号、データ、電力は信頼性の高い接続に依存します。衝撃、振動、浸入、または単純な誤った取り扱いにより、切断が発生する可能性があります。その結果、機器、データ、さらには人命に重大な損失や損害が発生する可能性があります。

たとえそれが必要であっても、接続と切断を繰り返すと、コネクタの設計に問題が生じる可能性があります。信頼性の高いロックシステムがコンタクトを磨耗から保護し、コネクタの寿命を延ばし、メンテナンスのコストを削減します。

人間工学に基づいたデザインも重要です。操作が簡単なコネクタはすぐに使用できるため、メンテナンスコストが削減されます。コンパクトなコネクタは占有スペースが少なく、LEMOのオリジナルのプッシュプルコネクタの場合、安全な接続を解除するのに工具は必要ありません。

これらの考慮事項は、弾力性のある高性能コネクタの製造に不可欠です。

 

LEMOソリューションの強み

 

push-pull

オリジナルのプッシュプルセルフラッチング

LEMOはプッシュプルロックシステムを発明しました


この設計により、プラグをソケットに軸方向に押し込むだけで確実に嵌合できます。革新的な進歩は、ケーブルやその他のコンポーネントを引っ張っても壊れないロック機構によって実現されます。接続を外すには、コネクタの外側のリリーススリーブを引っ張ってラッチを外し、プラグをソケットから引き抜く必要があります。

LEMOプッシュプル技術の概要
1
人間工学

嵌合プロセス中のトルクを排除し、迅速かつ堅牢でありながら簡単な接続を実現します。色付きのマークにより、プラグとソケットの位置が視覚的に合わせられます。嵌合の確認は音と感触の両方で確認できます。

2
小型化

LEMOプッシュプルコネクタは、単純な引っ張り動作で切断および引き抜かれるため、コネクタの両側にのみ指の隙間が必要です。フィンガークリアランスが減少すると、パネル上の密度が高まります。

3
信頼性

LEMOのメス型円筒形コンタクトは、通常、取り付けられている機器よりも寿命が長い信頼性の高い電気機械接続を維持します。

4
耐久性

LEMOの革新的なデザインは、ロックをシェルに埋め込んでおり、侵入や磨耗からの保護を強化しています。

5
ケーブルマネジメント

コレットはケーブルのストレインリリーフとなり、ケーブルをストレスや損傷から保護します。

6
EMC保護

電磁シールドは、標準的なスクリーン付きケーブルや他のほとんどのコネクターよりも優れたスクリーン効率を提供します。

代替ロックシステム

LEMOのコネクタのポートフォリオには、さまざまなロックメカニズムが付属しています。

screw locking
ネジロック式

水中用途では、ネジロックにはプッシュプルコネクタに比べて一定の利点があります。ネジロックにより、インターフェース間の機械的な遊びのリスクが完全に排除されます。高い静水圧下でもシールは浸入を防ぎます。海洋生物が存在する環境では、ネジロック機構に微生物が侵入する可能性もはるかに低くなります。

breakaway couplings
分離カップリング

クイックディスコネクトまたはクイックリリースコネクタとも呼ばれるコネクタは、所定の力を加えて接続が安全に外されるまで接続を維持するように設計されています。クイックリリース接続が直観に反すると思われる場合は、突然の動きによって引っ掛かったり損傷したりする可能性のある機器に患者が接続されている場合を考えてください。重要な技術的要素は、望ましい離脱力を理解することです。小さすぎると頻繁に切断される可能性があります。多すぎると損傷につながる可能性があります。

ratchet
ラチェット3/4回転接続方式

高振動環境向けのこの迅速な接続により、片手の動きで完全な嵌合が実現します。十分なトルクを手で加えることができ、工具は必要ありません。ソケット内での安定したナットのかみ合いによりねじ山の交差が防止され、バネ仕掛けのラチェット機構により衝撃、振動、張力に対する極めて高い耐性が保証されます。