製品の安全性に関する通知と免責事項

 

 

製品の安全性に関する注意事項
すべての指示を注意深く読んで従い、アプリケーションに関連するすべての国内および国際安全規制を参照してください。 不適切な取り扱い、ケーブルの組み立て、またはコネクタの誤った使用は、危険な状況を引き起こす可能性があります。
 

感電と火災の危険性
間違った配線、損傷したコンポーネントの使用、異物 (金属片など) および/または残留物 (洗浄液など) の存在により、短絡、過熱、および/または感電の危険が生じる可能性があります。


取り扱い
コネクタとそのコンポーネントは、設置および組み立ての前に損傷がないか目視検査する必要があります。 疑わしいコンポーネントは拒否するか、検証のために工場に返送する必要があります。
コネクタの組み立てと設置は、適切な訓練を受けた担当者のみが行ってください。 安全で信頼性の高い性能を得るには、設置および/または組み立ての際に適切な工具を使用する必要があります。

使用
接点が露出したコネクタは、決して通電状態 (または回路の電流供給側) にしないでください。 一般的な条件下では、AC 30 V および DC 42 V を超える電圧は危険とみなされ、そのような電圧がコネクタの露出した金属部分に伝達される危険をすべて排除するための適切な措置を講じる必要があります。


試験電圧と動作電圧 
最大許容動作電圧は、該当するアプリケーションに施行されている国内規格または国際規格によって異なります。 空気距離と沿面距離は動作電圧に影響します。 カタログには参考値を記載しておりますが、プリント基板の設計やワイヤーハーネスにより影響を受ける場合があります。

カタログに記載されている試験電圧は平均耐電圧の 75% です。 試験は 500 V/s で行われ、試験時間は 1 分間です。


CEマーキング  
CE マーキングは、それが付けられた電気製品または機器が 1 つまたは複数の欧州安全指令の保護要件に準拠していることを意味します。
CE マーキングは完成した製品または機器に適用されますが、コネクタなどの電気機械部品には適用されません。


製品の改良
LEMO グループは、事前の通知なしに製品または仕様を変更および改良する権利を留保します。


警告 (カリフォルニア州提案 65)
提案 65 では、がん、先天性欠損症、その他の生殖障害を引き起こす化学物質への重大な曝露についてカリフォルニア州民に警告することを企業に義務付けています。 LEMO 製品は、商業および産業用途のみを目的として製造、販売、販売されているため、プロポジション 65 の警告から免除されます。 詳細については、次の文書を参照してください: LEMO カリフォルニア プロポジション 65 - 準拠宣言。

免責事項

LEMO は製品の品質を向上させるために継続的に取り組んでいます。 したがって、LEMO の Web サイトやカタログ/チラシに掲載されている情報やイラストは異なる場合があり、拘束力はありません。 いずれの場合も、LEMOは、商品性、特定の目的への適合性、サードパーティのコンポーネント自体、またはアセンブリに含まれるもの、非侵害、所有権、正確性、完全性、またはセキュリティについて、具体的な保証を行いません。ユーザーは、LEMOコンポーネントを使用する自身の製品およびアプリケーションについて全責任を負うものとします。t.

いかなる場合においても、LEMO、その関連会社、役員、代理人または従業員は、LEMOが提供する製品またはサービスに関連して、利益または収益の損失、事業の中断、製品、関連機器、材料、コンポーネントまたは製品の使用の損失、関連機器への損害、他のコンポーネント、材料との組み合わせによる損害を含む(これらに限定されない)偶発的、間接的、特別または結果的損害について責任を負わないものとします。

LEMO データブックまたはデータシート内の LEMO 情報の重要な部分の複製は、複製が変更されず、関連するすべての保証、条件、制限、および通知が伴う場合にのみ許可されます。 LEMO は、そのような変更されたドキュメントに対して責任を負いません。 第三者の情報には追加の制限が適用される場合があります。