キャリアをスタートするのに最適な場所
LEMOに入社した経緯を教えてください。
学校を卒業したとき、メカニックの見習いにいくつか応募しました。するとLEMOから返事があり、3日間のインターンシップに参加し、メカニックという職業を知ることができるというオファーをもらいました。16歳の私は、その会社の大きさに感銘を受けました!また、何種類もの機械を見ることができ、退屈することはないだろう。多能工になりたいと思っていたので、これは魅力的でした
3年間の見習い期間とスイス連邦認定証
すべてが順調で、本当に楽しかった。学ぶことがたくさんあり、30年の経験を持つプロフェッショナルもいました!- 学ぶことがたくさんありました。また、トレーニングはとてもよく構成され、組織化されています。私たちにはトレーニングセンターがあり、社内でさまざまなコースを受けることができます。
時計製造の世界での1年間の経験を除けば、あなたは常にLEMOに留まっていますね
そうですね!私が停滞していると感じるたびに、新しい挑戦やトレーニングが必要だと感じるたびに、LEMOは私に新しい機会を提供しようとしてくれました。彼らは私を信頼し、私が彼らの信頼に値することを証明する手段を与えてくれました。今日、私はチームの中で最も若いCNCスペシャリストですが、非常に大きな責任を感じています。私はすぐに同僚を助けます。私はどんなタイプの機械でもセットし、生産を開始することができます。新しい部品を開発したり、生産や品質を最適化するための会議にも出席します。また、インターンや実習生を教育する手伝いもしています。私はこの仕事が大好きで、将来は自分が研修生になることもあり得ます。だから、この仕事に挑戦することは、私にとって本当にクールなことなんだ
若い人たちにメッセージをお願いします。
LEMOはキャリアをスタートするのに最適な場所です!会社はしっかりしているし、仕事もバラエティに富んでいる。人材がスキルを伸ばせるよう、すべてが整っています。キャリアをスタートさせるために不可欠な2つの資質である自律性とマルチスキルを身につけることができます。