一般信息 (12)
1. 如何知道我是否有 LEMO 连接器?
2. 我的设备有一个带有同心触点的 LEMO 插座,如何确定零件编号?
您还可以参阅 "零件编号解释 "了解更多信息。
对于以下不同类型的同心电接触连接器,您可能需要联系 LEMO 以获得识别帮助:
-同轴触点
-三轴触点
-单极触点
-高压触点
联系 LEMO 时,请说明您估算或重新创建了此零件编号,以便客户服务部门能够仔细核对信息。
3. 我能区分 LEMO 插头或插座上的完整零件号和部分数据吗?
有关 LEMO 零件编号系统的更多信息,请参阅 零件编号说明"。
4. 如何订购带弯折的插头?
它们有各种颜色和不同的内径。
订购插头时,请在零件编号末尾添加变体字母 "Z",以指定带唇的后夹头螺母,以接受弯管。
有关 LEMO 零件编号系统的更多信息,请参阅零件编号说明。
5. 我可以在 REDEL® 连接器上使用哪种螺纹锁紧材料?
我们为 LEMO 使用的 PSU(聚砜)和 PEI(聚醚酰亚胺)提供了特定配方的 Vibra-Tite® VTCS-6。有关详细信息,请查看装配说明。
6. LEMO是否提供客户特定的库存计划?
这有助于确保在短时间内提供标准件。对于业务量大的客户,LEMO 可提供折扣和安全库存。
安全库存是根据现有合同为客户预留的库存量。
请联系 info@lemo.com LEMO,讨论预测、交货和安全库存需求,并商谈单独协议。
7. 什么是电缆组?
LEMO 电缆组描述了与特定触头兼容的电缆组。
例如,2B.802 可与电缆组 1(RG.174 A/U、RG.188 A/U、RG.316 /U)、组 2(RG.178 B/U、RG.196 A/U)和组 3(RG.179 B/U、RG.187 A/U)配合使用。
更多信息,请联系 info@lemo.com。
8. LEMO 是否有 BNC 适配器?
9. 能否从本网站下载 LEMO 连接器的 PDF 图纸?
10. LEMO 如何确定推荐的最大工作电压?
LEMO 在发布规格或提出建议时,始终将用户的安全放在首位。
LEMO 确定其公布的工作电压 V(信号)规格如下:
根据 IEC 60512-2 测试 4a 标准:
V(test) = 0.75 x V(breakdown)
V(信号) < 1/3 x V(测试)
其中
V(breakdown) = 平均击穿电压
V(test) = 测试电压
将公式 (2) 中的 V(测试)代入公式 (1) 中的 V(测试
得出等式 (3):
V(信号)= 1/3 x 0.75 x V(击穿)= 1/4V(击穿)。
11. LEMO 连接器设计是否已注册商标?
该商标由"......在连接器外表面形成的截断金字塔形凸起组成,每个截断金字塔形凸起的顶部为正方形 "组成。
12. 如何在 PCB 布局上找到 1 号引脚?
网站搜索 (5)
1. 网站显示的产品详细信息与 LEMO 目录不同。哪个是正确的?
如有不符,请联系 info@lemo.com。
LEMO 将更正目录中的信息,并更新网站。
此外,请注意规格、图纸和其他技术信息可能随时更改,恕不另行通知。
如果您需要特定的功能、特性或性能特征,请联系 info@lemo.com LEMO,讨论您的个性化需求。
2. 产品搜索器没有根据我的输入找到连接器。我应该如何修改我的输入以增加可能性?
零件编号搜索:
常见的排版错误包括
使用数字""5""代替字母""S"",反之亦然
使用字母""I""代替数字""1""
使用字母""7""代替字母""Z"",反之亦然
如果您无法解决此问题,请通过 info@lemo.com 联系我们,我们将为您提供进一步帮助。
高级(有时是基本)搜索:
检查您的颜色要求。您选择的连接器可能在数据库中有其他颜色(请联系 LEMO 以获取您的颜色)。
清除电缆 Ø 字段,然后重复搜索。
除非绝对重要,否则不要指定连接器直径或长度。
尝试用 S 系列代替 B 系列,反之亦然(E 和 K 系列也一样)。
选择不同的外壳样式。
尝试焊接和压接端接,或印刷电路板 (PCB)。
您还可以使用 "连接器设计连接器报价表 "从 LEMO 获得进一步帮助(通常需要一个工作日)。
产品详细信息页面:
如果您想修改多个参数,请更改顺序,或者转到高级搜索页面重新开始。
产品详细信息页面末尾的""修改""选项仅包括""相邻""值(即搜索引擎会查找与当前产品类似的零件,只是它们在您试图修改的一个方面有所不同。
例如,如果您正在查找 F 系列连接器,那么您将看到不同数量的低压触点配置。
但是,您不会看到 LEMO 在其他系列中提供的所有插入式连接器。
"
3. 连接器搜索(产品搜索器)中的以下术语是什么意思?
低压触头没有绝缘套管等额外保护措施,旨在运行低电压。然而,根据与其他触头和外壳的距离,其在实验室条件下的击穿电压仍可能高达数百甚至数千伏。LEMO 建议仅应用足够低的工作电压,以便在目标应用中确保安全。下载《同心触头识别指南》,了解说明性比较。
4. "LEMO 网站上的 ""现成零件 ""是什么意思?"
由于只需一个非标准部件就能使产品不再容易获得,因此您在高级搜索中的具体要求越低,搜索结果的范围就越广。
搜索引擎会尽可能默认使用现成的部件。
5. 高级 SEARCH 如何将伏特和安培应用于混合连接器或具有不同引脚尺寸的连接器?
例如,2B.708 插件有一个高压触点(8,000 伏,4 安培)和八个低压触点(750-1,500 伏,10 安培)。
软件会将您的电压标准与最佳情况下的电压规格(在本例中为高压触点)和最佳情况下的电流规格(在本例中为低压触点)进行比较。
在某些混合电路中,同一触头会同时超过两个标准;而在其他一些混合电路中,如上面的例子,两个不同的触头都符合标准。更多信息,请参阅 pdf 目录文件"。
产品搜索器中的术语含义 (7)
1. 三轴触点
三轴电缆和触点具有更好的电磁兼容性(EMC),造成的射频干扰(RFI)更小。
由于它们在广播行业中最为常见,因此通常具有 75 欧姆的阻抗。
2. 高压触点
它可以在很宽的温度、湿度和海拔范围内承受高电压。一般来说,其击穿电压往往高于低压触头。
额外的绝缘体还可以降低触及危险电压的风险(LEMO 建议在断开任何类型连接器的连接之前,一定要关闭电源)。
下载《同心触头识别指南》,了解比较说明。
3. 搜索连接器时经常使用的缩写词解释:
HV: 高压触点
CX: 同轴触点 同轴触点
TX: 三轴触点
QD: 四轴触点
FO: 光纤触点
ThC:热电偶触点
Fl/Pn: 流体/气动触点
Z:同轴或三轴阻抗(50 或 75 欧姆)
Ø: 直径(毫米)(除非另有说明
PCB:印刷电路板
PCB-90:用于印刷电路板的弯头(90 度)设计。
4. 四轴触点
由于可以向任何方向旋转连接器,因此非常方便。四芯设计通常用于音频(立体声)应用。
一般来说,它们没有受控阻抗。
下载《同心触头识别指南》,了解说明性比较。
5. 插入式
6. 同轴触点
电阻抗是在电缆中或通过连接器的波的电场和磁场之比,不应与接触电阻(通常为 1 欧姆的极小部分)相混淆。
音频和视频信号(模拟无线电和电视)的典型电气阻抗为 75 欧姆,大多数其他应用为 50 欧姆。
下载《同心触头识别指南》以进行说明性比较。
7. 低压触点
然而,根据与其他触点和外壳的距离,其在实验室条件下的击穿电压仍可达数百甚至数千伏。
LEMO 建议仅使用足够低的工作电压,以便在目标应用中保证安全。
下载《同心触头识别指南》,了解说明性比较。
机器人应用 (3)
1. LEMO 是否有用于低功率机械手的远程操作或远程机械手连接器?
更多详细信息,请参阅 LEMO 远程处理连接器选择指南。
2. LEMO 是否有便于使用机器人远距离操纵器进行机器人连接的连接器?
此外,LEMO 还有多种型号的 LEMO B 系列、S 系列、K 系列和 E 系列连接器,也同样适用。
更多详细信息,请参阅《LEMO 远程操作连接器选择指南》。
3. LEMO 是否有抗伽马辐射(辐射硬化)连接器?
(注:EDPM 密封件是 N 系列的标准配置)。
更多详细信息,请参阅《LEMO 远程处理连接器选择指南》。
技术 (1)
1. 什么是 IP 防护等级?
国际电工委员会 - IEC 60529""外壳提供的保护等级(IP 代码)"。NEMA 提供类似的评级系统。
防护等级(IP 代码)的定义
IEC 60529 概述了一套国际分类系统,用于确定电气设备外壳的密封效果,以防止异物(如工具、灰尘、手指和湿气)侵入设备。该分级系统使用字母 IP(侵入防护),后面跟两个数字。
防护等级 - 第一位数字
IP 代码的第一位数字表示连接器防止与运动部件接触的保护程度,以及设备防止固体异物侵入外壳的保护程度:
0 无特殊保护。
1 防止手等身体大部分或直径大于 50 毫米的固体异物侵入。
2 防止长度不超过 80 毫米、直径不超过 12 毫米的物体进入。
3 防止直径或厚度大于 2.5 毫米的工具、电线等进入。
4 防止直径或厚度大于 1.0 毫米的固体物体进入。
5 防止灰尘影响设备运行。
6 防尘。
保护等级 - 第二位数字
第二位数字表示外壳内设备对各种有害湿气(如滴水、喷水、浸水等)进入的防护程度。
0 无特殊保护。
1 防止垂直滴水。
2 防止倾斜至 15°时的水滴。
3 防止喷水。
4 防止溅水。
5 防止喷嘴喷出的水。
6 防大浪或强力水柱。
7 防止暂时浸水。
8 防止完全连续浸入水中(最深 1 米,持续 15 分钟)"。
光纤连接器 (4)
1. "在 LEMO 光纤连接器中,什么是 ""T 型适配器""?"
更多详情,请参阅技术资料库中的 "电缆固定"。
2. 在 LEMO 光纤连接器中,字母 Z 代表什么接触代码?
例如:FGG.3K.03A.CLZC65 是带电缆夹头和两个光纤触点孔的直插头。请注意,您必须单独订购两个光纤触点。
"
3. 我计划在自己的工地端接 LEMO 光纤连接器。完成这项任务需要哪些工具?
为方便起见,LEMO 将 125 毫米光纤连接器组装所需的最常用工具和附件集中在一个工具包中,并配有一个便携箱。
有关端接各类 LEMO 光纤连接器的建议,请联系当地的 LEMO 供应商。
说明包括以下指导线
900um 缓冲光纤
紧套光缆
多路光缆
多路混合电缆
手工抛光说明
机器抛光说明
"
4. "3K.93C HDTV 光纤连接器零件编号中的 ""W ""键槽代码有何意义?"
在其他情况下,请选择不同的按键代码(例如 G "或 "A "或 "J")"。
环境密封 (2)
1. 哪些 LEMO F 系列面板安装插座有密封圈,哪些没有?
2. 如何使用 LEMO 的 K&E 环境密封连接器达到 IP68 等级?
典型的配对连接器有 3 个密封点。
插头和插座之间的密封
插座和面板之间的密封
插头和电缆之间的密封
第 1 点和第 2 点达到 IP68 标准。连接器与电缆之间的密封在很大程度上取决于电缆的形状,因此密封等级从 IP66 到 IP68 不等。
有关详细信息,请参阅《LEMOs K&E 系列连接器 IP66-68 等级参考指南》。
"
认证与标准 (5)
1. LEMO对RoHS(有害物质限制)法规要求的立场是什么?
LEMO 认证其在 2006 年 1 月 1 日之后销售、制造和发货的连接器和配件完全符合 2003 年 1 月 27 日欧洲议会和欧洲理事会第 2002/95/EC 号指令的要求,该指令涉及汞、镉、铅、六价铬、多溴联苯 (PBB) 或多溴联苯醚 (PBDE),包括十溴二苯醚 (DecaBDE)。
该指令(欧盟指令 2002/95/EC)规定在 2006 年 7 月 1 日前限制在电气和电子设备中使用某些有害物质,被称为 RoHS 指令。
所有零件编号将保持不变。绝大多数 LEMO 产品无需为符合 RoHS 指令而进行调整。少数有内部焊接连接的产品已改用无铅焊料。有少数连接器可选铝合金外壳,其合金中含有铅。对于这种外壳选项,LEMO 将在 2006 年 1 月 1 日前改用符合 RoHS 规范的铝合金。
设计用于焊接连接的触点
所有带焊接式触点的 LEMO 连接器都与无铅焊料和所需的较高温度完全兼容。LEMO 绝缘子由高温材料制成,标准连接表面由 Au/Ni 电镀制成。此外,LEMO 还对使用无铅焊料的触点和电缆组件进行了验证测试。
LEMO 的电缆和产品组件
LEMO 的标准电缆和产品组件使用无铅焊料。需要 RoHS 符合性声明的电缆组件和其他增值产品将于 2006 年 6 月 1 日前推出。如果您需要更早的认证帮助,请致电我们。LEMO 还将继续提供定制服务,以满足客户对电缆和其他产品组件的材料和工艺(如焊料选择)的特定要求。可提供含铅或无铅焊接工艺。
2. LEMO 连接器是否获得 UL / CSA 认证?
有关详细信息,请直接访问 UL 网站,搜索文件编号:E119802。
3. LEMO 是否有 MIL-SPEC 连接器?
所有 LEMO 连接器均按照 MIL 标准测试要求进行测试(见下表)。
LEMO 的 F 和 M 系列连接器达到或超过军用标准(MIL 规格,如 MIL 810F)的性能要求,但目前与 D38999 尺寸连接器不兼容。
LEMO 的 B 和 F 系列测试示例包括:
| Tests | MIL | Method |
| Electrical Tests | ||
| Test Voltage rms | 1344A | 3001.1 |
| Rated Voltage rms | 1344A | 3001.1 |
| Contact Resistance | 202 | 307 |
| Shell Electrical Continuity | 1344A | 3007 |
| Insulation Resistance | 1344A | 3003.1 |
| VSWR f (Ghz) | 1344A | 3005 |
| Mating Force | 1344A | 2013.1 |
| Unmating Force | 1344A | 2013.1 |
| Latching Force | 1344A | 2010.1 |
| Straight Pull force on Cable | 1344A | 2009.1 |
| Insertion Force on Contacts | 1344A | 2014 |
| Retention Force on Contacts | 1344A | 2007.1 |
| Lifetime | 1344A | 2016 |
| Vibration | 202 | 204C |
| Envirornmental Tests | ||
| Vacuum Test (if applicable) | 1344A | 1008 |
| Hydrostatic Pressure Resistance (if applicable) | 1344A | 1006.1 |
| Humidity Dependence of Working Voltage | 1344A | 1002.1 |
| Fungus | 810F | 508.5 |
| Fluid contamination (Fuels, gasoline…) | 810F | 504 |
| Sand and dust (6 hr, 55°C, blowing < 150 μm dust) | 810F | 510.4 |
| Gunfire vibration (25 to 2000 Hz, 3 axis (Apache helicopter)) | 810F | 519.5 |
| Vibration-Sine (30 g, 3 axis, 12 hr) | 202 | 204-G |
| Acceleration (50g) | 1344 | 2011-1, A |
4. LEMO 连接器是否按照特定的连接器标准制造?
LEMO NIM-CAMAC 00 系列
NIM 模块(核仪器方法)用于收集核粒子研究中的科学数据。
NIM-CAMAC 00 系列前面板连接器在该标准 NBS-549 中进行了定义。查看 NIM-CAMAC 00 系列。
LEMO HTDV 摄像机连接器 - 3K.93C 系列
3K.93C 系列用于高清晰度电视 (HDTV) 行业。
其标准是 ANSI/SMPTE 304M-1998 "电视 - 广播摄像机 - 混合电气和光纤连接器"。
相关的 UL 安全标准是 UL1419""专业视频和音频设备""。
5. LEMO 是否通过了 ISO 认证?
LEMO 全球通过 ISO 9001 认证。
下载证书
技术参考 (3)
1. 什么是 NEMA 等级,如何与 IP 等级相互参照?
IP 和 IEC 在欧洲和亚洲更为常见。
NEMA 定义
以下是 NEMA 250 的分类:
1 主要用于提供一定程度的保护,防止有限数量的污物掉落。
3 室外防护,防止雨水、雨夹雪、风吹灰和外部结冰造成的损坏。
3R 户外,防止雨水、雨夹雪和外部结冰造成的损坏。
3S 户外,防雨、防雨夹雪、防风吹尘,并在结冰时保证外部机构的运行。
4 室内/室外,防止风吹灰尘和雨水、溅水、软管引水和外部结冰造成的损坏。
4X 室内/室外,防止腐蚀、风吹尘雨、溅水、软管引水和外部结冰造成的损坏。
6 室内/室外,防止软管进水、在有限深度内偶尔临时浸入水中以及外部结冰造成的损坏。
6P 室内/室外,防止软管进水、在有限深度长期浸水时进水以及外部结冰造成的损坏。
12 室内,防止灰尘、污物和非腐蚀性液体滴落。
12K 12 型,带插孔。
2. 交流电流规格与直流电流规格有何关系?
由于在给定的触头电阻下,等量的交流(均方根值)电流与直流电流造成的功率损耗相同,因此最大电流规格是直流和交流(均方根值)的数值。
3. 交流电压规格与直流电压规格有何关系?
直流电压额定值是交流电压值乘以 1.41(通常四舍五入)。
环境 (13)
1. 什么是最大浓度值 (MCV)?
MCV 值如下 按重量计,铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚和邻苯二甲酸盐的最大含量为 0.1%。
镉的最大含量为 0.01%(按重量计)"。
2. 什么是候选清单?
从法律上讲,没有任何规定禁止在产品中使用这些物质,但在收到客户要求后的 45 天内,有义务告知客户该分子的名称和防护方法。
欧洲化学品管理局(ECHA)在其网页上公布了 SVHC 清单: (http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)."
3. 什么是 SONY 认证绿色合作伙伴?
LEMO 承诺遵守 "绿色合作伙伴环境质量认证计划",其中对受控物质进行了说明。该文件(SS-00259)汇集了 REACH 和 RoHS 以及其他各国的国家法规。
根据这一承诺,LEMO 对所有供应商进行定期控制、ICP 测试、审计、自我评估和员工培训等"。
4. RoHS 和 REACH 的共同点和最重要的区别?
最重要的区别在于
- REACH 法规对各类产品中所有物质的生命周期进行监管。RoHS 仅对电气和电子设备中数量非常有限的物质的使用进行监管。
- 物质含量限制的参考依据: REACH -> 零件重量百分比 / RoHS -> 均质材料重量百分比。
5. 什么是均质材料?
6. 什么是 REACH 第 33 条?
7. LEMO 产品中是否含有 SVHC?
LEMO 致力于在可能的情况下减少或消除这种已确定的 SVHC,并提供足够的信息,以便安全使用该物质。
8. LEMO 能否提供材料声明?
9. 什么是 REACH?
10. RoHS 是否有豁免规定?哪些适用于 LEMO?
是,2011/65/EU 号指令附件 III 和 IV 列出了在特定物品中使用上述物质的豁免清单。
适用于 LEMO 的豁免:
铅 (Pb):
在钢合金中的含量为 0.35%(豁免 6a - RoHS 附件 III)
铜合金中为 4%(豁免 6c--附件 III RoHS)。
11. LEMO 能否提供 RoHS 的 COC?
12. RoHS 的限制物质有哪些?
13. 什么是 RoHS?
2013 年 1 月 2 日,第 2002/95/EC 号指令被第 2011/65/EU 号指令废止,该指令被称为 RoHS 指令修订版或 RoHS 2 指令。
2015 年,欧盟发布了名为 RoHS 3 的第 2015/863 号指令,扩大了实际指令的范围,增加了 4 种受限物质"。
零件编号与连接器 (1)
1. 零件编号末尾的字母 Y 或 W 有什么含义?
一般情况下,它们表示对目录中的产品进行了修改,以满足特定应用中的特殊需要。
可以使用 "按零件编号搜索 "功能查找常见的特殊产品。
否则,请联系 info@lemo.com,详细了解具体零件编号中的特殊之处。
"
Do you
have a
challenging
project?
No matter how harsh the environment may be, LEMO has a solution ready for you to implement today.
If not, we promise to relentlessly innovate and develop one for you.
Please take a moment to reach out and describe your project, technical specifications and deadlines. We’re standing by and looking forward to hearing from you – and adding your business to our thousands of longstanding satisfied customers, partners and employees – very soon.