よくある質問

品番&コネクター (2)

1.  部品番号末尾の 「Z 」の意味は?

品番末尾の 「Z 」は通常、何かが欠けていることを示します。例えば、フリープラグ(FGG、FFA)の品番に 「Z 」が付いている場合、プラグにはベンドリリーフを取り付けるためのナットが付いています。ベンドリリーフは別途ご注文ください。パネルマウント・リセプタクル(EGG、 ERA)の品番末尾に「Z」をつけると、ワッ シャーとナットが製品から取り除かれ、独自の 金具を使用できるようになる。

2.  部品番号の末尾にある Y または W の文字の意味は何ですか?

「Y」の文字と、場合によっては「W」の文字が特別なデザインに使用されています。
一般に、これらは、特定のアプリケーションの特定のニーズを満たすためにカタログ アイテムが変更されたことを示します。
部品番号による検索を使用して、共通の特別品を検索できます。
それ以外の場合は、info@lemo.com に連絡して、特定の部品番号の何が固有であるかについての詳細を入手してください。

一般 (12)

1.  装置に単芯のコンタクトを備えたLEMOレセプタクルがありますが、どのように型番を決定しますか?

同心円状コンタクトガイド(英文)は、ほとんどの同軸コネクタのLEMO型番を再作成できるようにする必要があります。
詳細については、部品番号説明(英文)を参照することもできます。
以下の異なるタイプの同心円電気コンタクトコネクタの識別には、LEMOにご連絡ください。
•同軸コンタクト
•Triaxコンタクト
•ユニポール接触
•高電圧接点

LEMO にお問い合わせいただく際は、カスタマー サービスが情報を再確認できるよう、この部品番号を推定または再作成したことをお伝えください。

2.  LEMOコネクタであるかどうかを確認するにはどうすればよいですか?

LEMO プラグには通常、"LEMO" と、モデル、サイズ、シリーズを表す部品番号の最初の 5 文字が印字されています。詳細については、詳細なプラグ識別ガイドをダウンロードしてください。
LEMO レセプタクルには通常、"LEMO" と、モデル、サイズ、シリーズを表す部品番号の最初の 5 文字が印字されています。 詳細については、詳細なレセプタクル識別ガイドをダウンロードしてください。

3.  LEMO プラグまたはレセプタクルの完全な部品番号と部分的な番号を区別できますか?

型番の5番目の文字は、コネクタシリーズをさしています。
その他、型番を決定するために必要なその他の情報は、次のとおりです。
・コネクターを挿入するコンタクトピンの数
・シェルの材質
・ピンの種類(はんだまたは圧着ピン)
・コネクタに接続するケーブルの直径
・コネクタとケーブルの間の移行部に曲げ緩和(歪緩和)が必要か
・その他
LEMOの型番システムの詳細については、部品番号の説明(英文)を参照してください。

4.  ベンドリリーフはどのように注文するのですか?

ベンドリリーフはプラグとは別に注文してください。
色は9種から選択可能です。また内径により型番も異なります。
プラグを注文する際は、部品番号の末尾に「Z」を追加して、ベンドリリーフを受け入れるリップ付きコレットナットを指定します。
LEMO の部品番号付けシステムの詳細については、「部品番号の説明」を参照してください。

5.  REDEL® コネクタにはどのような種類のネジロック材を使用できますか?

LEMO では、ネジロック接着剤を使用する前に、イソプロピル アルコールでコネクタを清掃することをお勧めします。
当社では、LEMO、VTCS-6 で使用される PSU (ポリスルホン) および PEI (ポリエーテルイミド) 用の Vibra-Tite® の特定の配合を用意しています。 詳細については、組み立て説明書をご覧ください。

6.  LEMO は顧客固有の在庫プログラムを提供していますか?

米国、ドイツ、英国、その他の国の LEMO 事業体は、製品や部品の予想される需要を満たすために大量の在庫を保有しています。
これにより、標準部品を確実に短納期で入手できるようになります。 LEMOは、大規模なビジネスを行う顧客向けに、割引と安全在庫を提供します。
安全在庫とは、既存の契約に従って顧客のために予約されている在庫量です。
予測、納期、安全在庫のニーズについて話し合ったり、個別の契約を交渉したりするには、info@lemo.com LEMO までご連絡ください。

7.  ケーブルグループとは何ですか?

LEMO の同軸コンタクトは、さまざまな同軸ケーブルを受け入れるように設計されています。
LEMO ケーブル グループは、特定の接点と互換性のあるケーブルのグループを表します。
たとえば、2B.802 はケーブル グループ 1 (RG.174 A/U、RG.188 A/U、RG.316 /U)、グループ 2 (RG.178 B/U、RG.196 A/ U) およびグループ 3 (RG.179 B/U、RG.187 A/U)。
詳細については、info@lemo.com までお問い合わせください。

8.  LEMOにはBNCアダプタがありますか?

はい、NIM-CAMAC 00 シリーズ カタログで参照されているいくつかの BNC アダプタを見つけることができます。

9.  Web サイトからLEMOコネクタのPDF図面をダウンロードできますか?

いいえ、ただし、近い将来、この機能が追加される予定です。 現在、CAD ファイルについては、 info@lemo.com(LEMO エンジニアリング)にお問い合わせください。

10.  LEMOはどのようにして最大推奨動作電圧を決定していますか?

LEMOはIEC規格に厳密に従っています。
仕様を公表したり、勧告を出す際に、常にユーザーの安全を念頭に置いています。
LEMOは、公開されている動作電圧V(信号)仕様を次のように決定します。
IEC 60512-2テスト4a規格に準拠:
V(試験)= 0.75×V(破壊)
V(信号)<1/3×V(試験)
 ここで:
V(ブレークダウン)=平均ブレークダウン電圧
V(テスト)=テスト電圧
式(2)のV(test)をV(test)に代入すると、
(1)から式(3)が得られる。
V(信号)= 1/3×0.75×V(ブレークダウン)= 1 / 4V(ブレークダウン)

11.  LEMOコネクタのデザインは商標登録されていますか?

商標登録されています。
LEMOの独特な「チョコレートプレート」コネクタのデザインは、登録商標 US Reg 2'703'464 および 欧州登録 798'106 です。
このマークは次のように構成されています。「コネクタの外面に形成された角錐台状の突起からなり、各角錐台状の突起は正方形の頂部を基礎とする正方形を有する。」

12.  PCB レイアウトでピン番号 1 を見つけるにはどうすればよいですか?

PCB レイアウトは、標準 LEMO シリーズのほとんどの製品のユニポール/マルチポール カタログに示されています。 「G」キーイング付きのコネクタの場合、コンタクト番号 1 はキーのすぐ下またはわずかに左側に配置されます。 ソケット(またはレセプタクル)には通常、メス端子が取り付けられています(部品番号の例: ECG.1B.305.CLN)。 場合によっては、当社のソケット (またはレセプタクル) にオスコンタクトも取り付けられる場合があることに注意してください。 ソケット (またはレセプタブル) のオスコンタクトは「逆コンタクト」または「逆芯」と呼ばれ、ほとんどの場合、コネクタには「J」キーイングが使用されます (部品番号例: ECJ.1B.305.CLD)。 次の例は、標準のプリントメスコンタクトが取り付けられたコネクタを示しています。

製品検索における用語の意味 (7)

1.  高電圧コンタクト

高電圧コンタクトには、より長い沿面距離を提供する追加の絶縁スリーブがあります。
広範囲の温度、湿度、高度にわたって高電圧が可能です。一般に、その降伏電圧は、低電圧接点に比べて高くなる傾向があります。
絶縁材を追加することで、危険な電圧に触れる危険性を減らすことができます(LEMOでは、コネクタを取り外す前に電源を切ることを推奨しています)。
比較例については、同心円接触識別ガイドをダウンロードしてください。

2.  Triaxコンタクト

3軸コンタクトは、追加のシールドを備えた同軸コンタクトです。
3軸ケーブルと接点は、電磁適合性(EMC)が向上し、無線周波数干渉(RFI)が減少します。
それらは放送業界で最も一般的であるため、通常75オームのインピーダンスを持っています。

3.  コネクタの検索でよく使用される頭字語の説明:

LV:低電圧コンタクト
HV:高電圧コンタクト
CX:同軸コンタクト
TX:三軸コンタクト
QD:四軸コンタクト
FO:光ファイバーコンタクト
ThC:熱電対コンタクト
Fl/Pn:流体/空気圧コンタクト
Z:同軸または3軸インピーダンス(50Ωまたは75Ω)
Ø:直径(mm)(別途に指定されていない限り)
PCB:プリント回路基板
PCB-90:プリント回路基板エルボ(90度)設計

4.  Quadraxコンタクト

クアッドラックスコネクタの設計には、センターコンタクトと3つの同心コンタクトがあり、4本のワイヤを接続できます。
コネクタを任意の方向に回転させることができるため、利便性が向上します。 Quadraxのデザインは、多くの場合、オーディオ(ステレオ)アプリケーションに使用されます。
一般に、インピーダンスは制御されていません。
比較例については、同心円接触識別ガイドをダウンロードしてください。

5.  インサートスタイル

インサートスタイルは、シングルコンタクト、マルチコンタクト、同軸、光ファイバー、ハイブリッドなど、さまざまなコンタクト構成をグループ化します。

6.  同軸コンタクト

同軸コンタクトは、所与の電気インピーダンスを達成するための同心の機械的設計です。
電気インピーダンスは、ケーブルまたはコネクタを通って進む波の電場と磁場の比であり、接触抵抗(通常は1オームのごく小さな割合)と混同しないでください。
一般的な電気的インピーダンスは、オーディオおよびビデオ信号(アナログラジオおよびテレビジョン)では75オーム、他のほとんどのアプリケーションでは50オームです。
比較例については、同心円接触識別ガイドをダウンロードしてください。

7.  低圧コンタクト

低電圧接点は、絶縁スリーブなどの追加の保護機能を持たず、低電圧で動作するように設計されています。
しかしながら、他の接点およびシェルまでの距離に依存して、実験室条件下での絶縁破壊電圧は、依然として数百ボルト、または数千ボルトであってもよい。
LEMOでは、ターゲットアプリケーションで安全とみなせるほど低い動作電圧のみを印加することを推奨しています。
比較例については、同心円接触識別ガイドをダウンロードしてください。

ロボットアプリケーション (3)

1.  LEMO には、低電力遠隔操作用のリモート ハンドリングまたはテレマニピュレータ コネクタがありますか?

はい、LEMO N シリーズの「Y」タイプのユニットには、嵌合および嵌合解除を補助するレバーが付いています。
詳細については、LEMOリモート ハンドリングコネクタの選択に関する LEMO ガイドを参照してください。

2.  LEMO には、ロボット テレマニピュレーター アクションを使用してロボット接続を容易にするコネクタがありますか?

はい。 LEMOのN シリーズ コネクタは、テレマニピュレータアプリケーションでのロボット用途に特化して設計されました。
さらに、LEMO にはBシリーズ、Sシリーズ、Kシリーズ、およびEシリーズ コネクタのいくつかのモデルがあり、これらも適しています。
詳細については、LEMOリモート ハンドリングコネクタの選択に関する LEMO ガイドを参照してください。

3.  LEMO には、低電力遠隔操作用のリモート ハンドリングまたはテレマニピュレータ コネクタがありますか?

はい、LEMO N シリーズの「Y」タイプのユニットには、嵌合および嵌合解除を補助するレバーが付いています。
詳細については、LEMOリモート ハンドリングコネクタの選択に関する LEMO ガイドを参照してください。

テクニカル (1)

1.  IP格付けとは何ですか?

IPはIngress Protectionの略です。

国際電気標準会議(International Electrotechnical Commission) - IEC 60529「筐体によって保護される程度(IPコード)」。 NEMAも同様の評価システムを提供しています。
保護レベルの定義(IPコード)
IEC 60529は異物(工具、ほこり、指、水分など)が機器に侵入するのを防ぐために、電気機器の筐体の密閉の有効性に関する国際分類システムを概説しています。 この分類システムでは、文字IP(Ingress Protection)に2桁の数字を使用します。
保護の程度 - 最初の桁
IPコードの最初の桁は、コネクタが可動部品との接触から保護されている程度と、筐体に侵入した固体異物から機器が保護される程度を示しています。
0:特別な保護はありません。
1:手などの体の大部分、または直径50 mmを超える固体からの保護。
2:長さ80 mmおよび直径12 mm以下の物体に対する保護。
3: 2.5 mmを超える直径または厚さの​​工具、ワイヤーなどによる侵入からの保護。
4: 1.0 mmを超える直径または厚さの​​固体物体の侵入からの保護。
5:装置の動作を妨げる埃の量からの保護。
6:ダスト・タイト。
保護の程度 - 2桁目
第2桁は、様々な形態の水分(例えば、滴下、吹き付け、浸漬など)の有害な侵入に対する囲いの内部の保護の程度を示しています。
0:特別な保護はありません。
1:垂直滴下水からの保護。
2: 15°まで傾けたときに水が垂れるのを防ぎます。
3:噴霧された水からの保護。
4:飛散した水からの保護。
5:ノズルから投射される水からの保護。
6:重い海、または強力な水のジェットからの保護。
7:一時的な浸水に対する保護。
8:水中での完全な連続浸漬からの保護(深さ1mまで15分間)。

ウェブサイトでの検索 (5)

1.  Webサイトには、LEMOカタログとは異なる製品の詳細が表示されます。 どちらが正しいですか

細心の注意を払っていますが、カタログを印刷した後に変更や印刷やその他のエラーが発生することがあります。
不一致がありましたら、info@lemo.com までご連絡ください。
カタログ内の情報を確認、修正し、Webサイトを更新します。

また、仕様、図面、その他の技術情報は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
特定の機能、特性、またはパフォーマンス特性に依存する場合は、info@lemo.comに連絡して、個別のニーズについて話し合ってください。

2.  SEARCHで自分の求めているコネクタを見つけられませんでした。求めている可能性の高い製品を検索するには、どう入力すればよいですか?

どの検索を使用するかによって異なります。 以下に、より一般的なシナリオをいくつか示します。

部品番号検索:
よくあるタイプミスには次のようなものがあります。
文字「S」の代わりに数字「5」を使用する、またはその逆
数字の「1」の代わりに文字「I」を使用する
文字「Z」の代わりに文字「7」を使用する、またはその逆
この問題を解決できない場合は、info@lemo.com までご連絡ください。

高度な (場合によっては基本的な) 検索:
色の要件を確認してください。 選択したコネクタが他の色でデータベースに存在する可能性があります (色を入手するには LEMO にお問い合わせください)。
Cable Ø フィールドをクリアして、検索を繰り返します。
絶対に重要でない限り、コネクタの直径や長さを指定しないでください。
B の代わりに S シリーズを試してみたり、その逆も同様です (E と K も同様)。
別のシェル スタイルを選択してください。
はんだ付けと圧着端子の両方、またはプリント基板 (PCB) を試してください。
LEMO からのさらなるサポートについては、コネクタ設計コネクタ見積フォームを使用することもできます (通常は 1 営業日かかります)。

製品詳細ページ:
複数のパラメータを変更する場合は順序を変更するか、詳細検索ページに移動して最初からやり直してください。
製品詳細ページの最後にある「変更」の選択肢には、「隣接する」値のみが含まれています (つまり、検索エンジンは、変更しようとしている 1 つの側面が異なることを除いて、現在のものと同様の部品を探します。)
たとえば、F シリーズ コネクタを見ている場合、さまざまな数の低電圧接点構成が表示されます。
ただし、LEMO が他のシリーズで提供するすべての挿入スタイルが表示されるわけではありません。

3.  低圧コンタクト

低電圧接点は、絶縁スリーブなどの追加の保護機能を持たず、低電圧で動作するように設計されています。
しかしながら、他の接点およびシェルまでの距離に依存して、実験室条件下での絶縁破壊電圧は、依然として数百ボルト、または数千ボルトであってもよい。
LEMOでは、ターゲットアプリケーションで安全とみなせるほど低い動作電圧のみを印加することを推奨しています。
比較例については、同心円接触識別ガイドをダウンロードしてください。

4.  Readily Available Partsとは、どういう意味ですか?

非標準部品には特定の用途に適合する独自の機能があり、通常、納品までに 6 ~ 12 週間かかります。
非標準コンポーネントが 1 つだけあれば製品がすぐに入手できなくなるため、高度な検索での具体性が低くなるほど、検索結果の範囲が広がります。
検索エンジンは、可能な限り、すぐに入手できるパーツをデフォルトで使用する傾向があります。

5.  高度な検索はどのようにハイブリッドコネクタや異なるピンサイズのものにボルトとアンプを適用しますか?

一般に、検索エンジンは、少なくとも 1 つの接点が必須の「ボルト」エントリを満たすかそれを超え、少なくとも 1 つの接点が「アンペア」基準を満たすか超えることを確認します。
たとえば、2B.708 インサートには 1 つの高電圧接点 (8,000 ボルト、4 アンペア) と 8 つの低電圧接点 (750 ~ 1,500 ボルト、10 アンペア) があります。
ソフトウェアは、電圧基準を最良の場合の電圧仕様 (この場合は高電圧接点) および最良の場合の電流仕様 (この場合は低電圧コンタクト) と比較します。
一部のハイブリッドでは、同じ接触が両方の基準を超えます。 上記の例のように、2 つの異なる連絡先が対象となる場合もあります。 詳しくはカタログPDFをご覧ください。

光ファイバーコネクター (4)

1.  LEMO 光ファイバコネクタの「T アダプタ」とは何ですか?

「T アダプタ」は、LEMO K シリーズ光ファイバコネクタに付属するコンポーネントで、コネクタ後部へのケーブル ジャケットの確実な取り付けを容易にし、エポキシタイプの防湿シールを可能にして、その接合部からケーブルへの湿気の侵入を防ぎます。
詳細については、テクニカル ライブラリの「ケーブルの固定」を参照してください。

2.  LEMO 光ファイバーコネクタのコンタクト コードとしての文字 Z は何を意味しますか?

「Z」は通常、電気コンタクトがないことを示します。 コネクタ構成で光ファイバーコンタクトのみが必要な場合は、部品番号が適切にエンコードされるようにコンタクト コードの位置に文字「Z」を入力する必要があります。
例: FGG.3K.03A.CLZC65 は、ケーブル コレットと光ファイバコンタクト用の 2 つの穴を備えたストレート プラグです。 2 つの光ファイバコンタクトを個別に注文する必要があることに注意してください。

3.  LEMO 光ファイバコネクタを終端作業する予定です。 作業を完了するために必要なツールは何ですか?

選択したコネクタのタイプ (単芯・多芯、ハイブリッド、気密または非気密) によって、LEMO 光ファイバ コネクタの終端に必要なツールが決まります。
LEMO は、お客様の利便性のために、125 mm ファイバー コネクタ アセンブリ用の最も一般的なツールとアクセサリを 1 つのキットにまとめ、キャリング ケースも付属しています。
さまざまなタイプの LEMO 光ファイバー コネクタの終端に関するアドバイスについては、最寄りの LEMO サプライヤーにお問い合わせください。
手順には次のガイドラインが含まれます。

900umバッファファイバ
タイトジャケットケーブル
多芯光ケーブル
マルチウェイハイブリッドケーブル
手作業の手順
機械研磨の手順

4.  3K.93C HDTV 光ファイバコネクタの部品番号の「W」キー溝コードの意味は何ですか?

システムとユーザーの安全を確保するために、「W」5 キー システムは HDTV 放送カメラ コネクタにのみ割り当てられています (ANSI/SMPTE 304M-1998/311M-1998、ARIB BTA S-1005B または EBU R100 を参照)。 1999年)。
他の場合には、別のキーコード (たとえば、「G」、「A」、または「J」) を選択します。

認証と規格 (5)

1.  RoHS(Restriction of Hazardous Substances)法の規制に関するLEMOの立場は?

LEMOコネクタおよびアクセサリ
LEMOは、2006年1月1日以降に販売、製造、出荷されるコネクタおよびアクセサリが、水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル(PBB)またはポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)(DecaBDEを含む)の存在に関する2003年1月27日付けの欧州議会および理事会指令2002/95/ECの要件に完全に準拠していることを証明します。
この指令(EU指令2002/95/EC)は、2006年7月1日までに電気・電子機器における特定有害物質の使用制限を規定しており、RoHS指令として知られています。
すべての部品番号は変更されません。すべてのLEMO製品の大部分は、RoHS指令への適合を必要としません。内部のはんだ接続を持ついくつかのアイテムは、鉛フリーのはんだに移動しました。この合金に鉛を含むオプションのアルミニウム合金シェルを備えたコネクタがいくつかあります。そのシェルオプションについては、LEMOは2006年1月1日までにRoHS準拠のアルミニウム合金に切り替える予定です。
はんだ接続用に設計されたコンタクト
はんだスタイルのコンタクトを備えたすべてのLEMOコネクタは、鉛フリーはんだと完全に互換性があり、必要な高温が必要です。 LEMOインシュレータは高温材料製で、標準接続面はAu / Niメッキで作られています。さらに、LEMOは、鉛フリーはんだを使用したコンタクトおよびケーブルアセンブリの検証試験を実施しました。
LEMOによるケーブルおよび製品アセンブリ
LEMOの標準ケーブルおよび製品アセンブリは、鉛フリーはんだを使用します。コンプライアンスのRoHS宣言を必要とするケーブルアセンブリおよびその他の付加価値製品は、2006年6月1日までにご利用いただけます。 LEMOはまた、ケーブルや他の製品組立品における材料とプロセス(はんだ選択など)の両方の顧客固有の要件を満たすカスタムサービスを引き続き提供しています。鉛ベースまたは鉛フリーはんだ付けプロセスが利用可能です。

2.  LEMO コネクタは UL / CSA 認定を受けていますか?

はい、多くの LEMO コネクタは Underwriters Laboratories (UL) 認定および UL for Canada 認定を取得しています。
詳細については、UL Web サイトに直接アクセスし、ファイル番号 E119802 で検索してください。

3.  LEMO には MIL-SPEC コネクタがありますか?

すべての LEMO コネクタは、MIL 規格のテスト要件に従ってテストされています (以下の表を参照)。
LEMO の F & M シリーズ コネクタは、軍事規格 (MIL 810F などの MIL 仕様) の性能要件を満たしているか、それを上回っていますが、現在コネクタの寸法では D38999 と互換性がありません。
LEMO の B および F シリーズのテストの例は次のとおりです。

 

TestsMILMethod
Electrical Tests
Test Voltage rms1344A3001.1
Rated Voltage rms1344A3001.1
Contact Resistance202307
Shell Electrical Continuity1344A3007
Insulation Resistance1344A3003.1
VSWR f (Ghz)1344A3005
Mating Force1344A2013.1
Unmating Force1344A2013.1
Latching Force1344A2010.1
Straight Pull force on Cable1344A2009.1
Insertion Force on Contacts1344A2014
Retention Force on Contacts1344A2007.1
Lifetime1344A2016
Vibration202204C
Envirornmental Tests
Vacuum Test (if applicable)1344A1008
Hydrostatic Pressure Resistance (if applicable)1344A1006.1
Humidity Dependence of Working Voltage1344A1002.1
Fungus810F508.5
Fluid contamination (Fuels, gasoline…)810F504
Sand and dust (6 hr, 55°C, blowing < 150 μm dust)810F510.4
Gunfire vibration (25 to 2000 Hz, 3 axis (Apache helicopter))810F519.5
Vibration-Sine (30 g, 3 axis, 12 hr)202204-G
Acceleration (50g)13442011-1, A

4.  特定のコネクタ規格に組み込まれているLEMOコネクタはありますか?

はい、LEMO NIM-CAMAC 00 シリーズと LEMO 3K.93C HDTV カメラ コネクタの 2 つの製品シリーズは標準に従って構築されています (標準については www.smpte.org を参照してください)。

LEMO NIM-CAMAC 00シリーズ
NIM モジュール (Nuclear Instrumentation Methods) は、核粒子研究における科学データを収集するために使用されます。
NIM-CAMAC 00 シリーズのフロントパネルコネクタは、この規格であるNBS-549 で定義されています。 NIM-CAMAC 00 シリーズをご覧ください。

LEMO HTDV カメラ コネクタ – 3K.93C シリーズ
3K.93Cシリーズは、HDTV(High Definition Television)業界で使用されています。
この規格は、ANSI/SMPTE 304M-1998「テレビ放送カメラ - ハイブリッド電気および光ファイバコネクタ」です。
関連するUL 安全規格は UL1419「プロフェッショナル ビデオおよびオーディオ機器」です。

環境密閉 (2)

1.  LEMO Fシリーズのパネルマウントリセプタクルのうち、シールがあるものとないものはどれですか?

EH_、HE_、および ED_ にはフロント パネル シールが付いています。 EG_、EC_、EE_、PE_、および PB_ にはありません。

2.  LEMO の K&E 環境密閉コネクタで IP68 定格を達成するにはどうすればよいですか?

LEMO は、LEMO K&E シリーズ コネクタの IP66/68 の定格を発行しています。
一般的な嵌合ペアには 3 つのシール ポイントがあります。
プラグとレセプタクル間のシール
レセプタクルとパネル間のシール
プラグとケーブル間のシール
IP68 はポイント 1 と 2 で達成されます。コネクタとケーブルのシールはケーブルの形状に大きく依存するため、IP66 から IP68 の範囲になります。
詳細については、LEMO の K&E シリーズ コネクタ用 IP66-68 定格リファレンス ガイドを参照してください。

使用環境 (13)

1.  最大濃度値 (MCV) とは何ですか?

最大濃度値 (MCV) は、RoHS 制限物質ごとに欧州委員会によって設定された制限です。 この制限は、製品を構成する「均質材料」ごとに適用されます。
MCV は次のとおりです: Pb、Hg、Cr6+、PBB、PBDE、フタル酸エステルは最大 0.1 重量%
Cd については最大 0.01 重量%

2.  候補リストとは何ですか?

REACH では、その使用が正しく管理され、より安全な代替物質ができるだけ早く見つかるようにする目的で、市場で最も危険な物質が「候補リスト」として知られるリストに徐々に追加されています。 このリストにある物質は「高懸念物質」(SVHC) と呼ばれます。
これらの物質を製品に含めることを法的に禁止するものはありませんが、顧客の要求を受け取ってから 45 日以内に、分子の名前とそれから保護する方法を通知する義務があります。
欧州化学庁 (ECHA) は、SVHC リストを Web ページ (http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) で公開しています。

3.  ソニー認定グリーンパートナーとは何ですか?

ソニーは、環境に配慮した製品の生産に協力するサプライヤーをグリーンパートナーとして認定しています。 ソニーは、サプライヤーによるグリーンパートナー環境マネジメントシステムの導入促進を目的として、2001年に「ソニーグリーンパートナー基準」を制定しました。
LEMOは、規制物質が記載されている「グリーンパートナー環境品質承認プログラム」に従うことを約束します。 この文書 (SS-00259) は、REACH、RoHS、およびさまざまな国のその他の国家規制をまとめたものです。
この取り組みに基づき、LEMO はすべてのサプライヤーの定期的な管理、ICP テスト、監査、自己評価、スタッフのトレーニングなどを実施します。

4.  均質材料とは何ですか?

均質な材料とは、全体が均一な組成を持つ材料か、または複数の材料の組み合わせで構成され、ねじを緩める、切断、破砕、研削、研磨などの機械的作用によってばらばらになったり、異なる材料に分離されたりすることがない材料のことです。

5.  RoHS と REACH の共通要素と最も重要な違いは何ですか?

共通の要素として、RoHS と REACH はいずれも物質の使用を制限 (使用の禁止または制限) しており、どちらも EEA (欧州経済領域諸国) 内で適用される欧州規制です。
最も重要な違いについては、次のとおりです。
• REACH は、あらゆる種類の製品に含まれるすべての物質のライフサイクルを規制します。 RoHS は、電気および電子機器における非常に限られた数の物質の使用のみを規制しています。
• 物質含有量制限の参照基準: REACH -> 部品の重量 % / RoHS -> 均質材料の重量 %

6.  REACHの第33条とは何ですか?

第33条では、EU内で 0.1 重量%の閾値を超える SVHC を含む物品の供給者は、その物品を安全に使用できるようにするために十分な情報を顧客に提供する必要があります。

7.  LEMO製品には SVHCは含まれていますか?

鉛は青銅、銅合金、はんだ合金の成分です。 この物質は、当社の製品中に 0.1% w/w を超える濃度で存在する可能性があります (EU RoHS2 の除外対象となる用途)。
LEMOは、可能な限りこの特定された SVHC の削減または除去に取り組み、物質の安全な使用を可能にするため十分な情報を提供することに尽力します。

8.  LEMOは材料宣言書を提供できますか?

リクエストフォームの内容と形式は多岐にわたるため、LEMO は規制情報のリクエストに応じて独自のフォームを採用しました。 LEMO は、リクエストに応じて、特定の製品の LEMO テンプレートに関する材料宣言書を提供できます。 問い合わせフォーム (子会社、代理店) を使用してリクエストを送信してください。

9.  REACHとは何ですか?

2006年12月に採択された欧州規制番号 1907/2006 。欧州連合における化学物質の登録、評価、認可、制限のための単一の統合システムを確立するものです。この規則は、あらゆる活動分野に適用されます。

10.  LEMO は COC RoHS を提供できますか?

リクエストフォームの内容と形式は多岐にわたるため、LEMO は規制情報のリクエストに応じて独自のフォームを採用しました。 お客様が部品番号を指定した場合、LEMO は、LEMO 部品番号、RoHS 準拠ステータス、および免除番号 (該当する場合) を記載したCOCを提供できます。 問い合わせフォーム (子会社、代理店) を使用してリクエストを送信してください。

11.  RoHSで制限されている物質は何ですか?

RoHS で制限されている物質は、鉛 (Pb)、水銀 (Hg)、カドミウム (Cd)、六価クロム (Cr6+)、ポリ臭化ビフェニル (PBB)、ポリ臭化ジフェニル エーテル (PBDE)、および 4種類のフタル酸エステル(DEHP、BBP、BBP、DIBP)です。

12.  RoHS に対する免除はありますか? LEMOに適用されるものはどれですか?

はい。 特定の品目における上記物質の使用の免除リストは、指令 2011/65/EU の付録 III および IV に記載されています。
LEMO に適用される免除:
鉛(Pb):
合金鋼中に 0.35 % (例外 6a – 付録 III RoHS)
銅合金中に 4 % (例外 6c – 付録 III RoHS)

13.  RoHSとは何ですか?

RoHSとは、Restriction of Hazardous Substances(有害物質使用制限)の略です。欧州連合(EU)で指令2002/95/ECとして制定され、電気・電子製品に含まれる特定の危険物質の使用を制限しています。
2013年1月2日、指令2002/95/ECは、RoHS指令の再修正またはRoHS 2指令として知られる指令2011/65/EUによって廃止されました。
2015年、RoHS 3として知られる指令2015/863がEUから発表され、4つの制限物質が追加され、実際の指令の範囲が拡大されました。

技術リファレンス (3)

1.  NEMAの格付けとは何ですか?また、IP格付けとの相互参照はどのようにして行われますか?

NEMAは、National Electric Manufacturers Associationの略語で、米国内の設備で一般的に規定されています。
IPは、International Protectionの略語で、IECに由来しています。
IPとIECはヨーロッパとアジアでより一般的です。NEMAの定義
Here are the NEMA 250 classifications:
1 :限られた量の落下する汚れに対してある程度の保護を提供するために使用することを主目的としています。
3 :雨、ほこり、吹き飛びの埃、外部の氷結によるダメージからの屋外保護。
3R :屋外、雨、寝藁、外部氷形成による損傷からの保護。
3S :屋外で、雨、雨、吹き飛びの埃に対して保護し、氷が積もったときに外部の機構を作動させる。
4 :屋内/屋外、吹き荒れたほこりや雨からの保護、水の飛び散り、ホース指向の水と外部の氷形成による損傷。
4X :屋内/屋外、腐食、吹き飛ばした埃や雨、水の飛び散り、ホース指向の水および外部の氷形成による損傷からの保護。
6 :屋内/屋外、ホース指向の水に対する保護、限られた深さでの一時的な水没時の水の浸入、外部の氷形成による損傷。
6P :屋内/屋外、ホース指向の水に対する保護、限られた深さでの長期浸水中の水の浸入、外部氷形成による損傷。
12 :屋内、循環する塵埃、落下物、落下する腐食性の液体からの保護。
12K :Type 12 with knockouts

2.  AC電圧仕様はどのようにDC電圧仕様に関係していますか?

一般に、AC電圧は50~60Hzの正弦波形を仮定し、RMS(二乗平均平方根)値です。DC電圧定格は、AC電圧値に1.41倍(通常は丸め)です。

3.  AC電流仕様はどのようにDC電流仕様に関係していますか?

一般に、発熱と散逸は接点の最大電流を制限します。DC電流と同じ量のAC(rms)電流が所定の接触抵抗に対して同じ電力損失を引き起こすので、最大電流仕様はDCおよびAC(rms)の値です。
お問い合わせ
Contact-us-1576x512.jpg

Do you
have a 
challenging
project?

過酷環境下における小型・高密度接続のプロフェッショナルとしてお客様の課題を解決いたします。

私たちはお客様のために絶え間なく革新し、開発することをお約束します。
お客様のプロジェクト、技術仕様、納期についてお聞かせください。私たちはお客様からのご連絡をお待ちしています。そして、私たちの何千もの長年のお客様、パートナー、従業員にお客様のビジネスが加わるのを楽しみにしています。