Technical References (1)

Wie bestelle ich meinen Stecker mit einer Knickschutztülle?
 
Der Knickschutz wird separat von den Steckern bestellt. Sie sind in verschiedenen Farben und Innendurchmessern erhältlich. Bei der Bestellung von Steckern hängen Sie bitte den Buchstaben „Z“ an die Bestellnummer an, wenn er mit einer Knickschutzschraube zum Befestigen einer Knickschutztülle geliefert werden soll.
Weitere Informationen finden Sie unter LEMO Bestellnummernsystem.
Bietet LEMO den Kunden ein spezielles Lagerbevorratungsprogramm?
Die LEMO Niederlassungen in den USA, in Deutschland, in Großbritannien sowie in anderen Ländern haben große Lagerbestände, um die Nachfrage nach Produkten und Komponenten zu bedienen. Dies stellt die Lieferung von Standardteilen innerhalb einer kurzen Lieferzeit sicher. Für Kunden mit enorm großen Stückzahlen bietet LEMO Rabatte und ein Sicherheitslager. Ein Sicherheitsbestand ist ein Lagerbestand, der für einen Kunden gemäß einem bestehenden Vertrag reserviert ist. Kontaktieren Sie bitte LEMO unter info@lemo.com, um Forecasts, Lieferungen und benötigte Sicherheitslager zu besprechen, und um individuelle Vereinbarungen zu verhandeln.

 

Welche Art von Schraubensicherungs-Klebstoff kann ich bei REDEL® Steckverbinder verwenden?
LEMO empfiehlt vor dem Kleben die Reinigung des Schraubgewindes am Stecker mit Isopropylalkohol.
Wir haben einen speziellen Klebstoff von Vibra-Tite® für die von LEMO verwendeten Kunststoffe PSU (Polysulfon) und PEI (Polyetherimid), VTCS-6. Weitere Informationen finden Sie in den Montageanweisungen.

 

Was ist eine Kabelgruppe?
Die Koaxialkontakte von LEMO sind so konzipiert, dass sie eine Reihe von Koaxialkabeln aufnehmen.
Eine LEMO Kabelgruppe beschreibt die Gruppe von Kabeln, die mit einem bestimmten Kontakt kompatibel sind.
Beispielsweise passt der 2B.802 mit Kabelgruppe mit Kabelgruppe 1 (RG.174 A/U, RG.188 A/U, RG.316 /U), Gruppe 2 (RG.178 B/U, RG.196 A/U) und Gruppe 3 (RG.179 B/U, RG.187 A/U) zusammen.
Für weitere Informationen, kontaktieren Sie bitte info@lemo.com.

 

Bietet LEMO BNC Adapter an?

Ja, etliche BNC-Adapter findet man im Katalog NIM-CAMAC 00-Serie.

Kann ich eine PDF-Zeichnung eines LEMO Steckverbinders auf dieser Webseite herunterladen?
 
Ja, Sie können im Browse „Artikelsuche“, wenn ein PDF-Symbol verfügbar ist, technische Zeichnungen herunterladen. Ist die Zeichnung nicht vorhanden, wenden Sie sich bitte an Ihr lokales LEMO Vertriebsbüro, um die benötigten CAD-Dateien zu erhalten.

 

Wie bestimmt LEMO die maximal empfohlene Betriebsspannung?
LEMO befolgt strikt den IEC-Standard. 
LEMO hat immer die Sicherheit des Benutzers im Auge, wenn LEMO Spezifikationen veröffentlicht oder Empfehlungen gibt. 
LEMO legt seine veröffentlichten Spezifikationen zur Gebrauchs-/ Betriebsspannung wie folgt fest: 
 
Gemäß IEC 60512-2 Test 4a Standard:  
V(Testsp. = 0,75 x V(Durchschlagssp.)  
V(Gebauchssp.) <1/3 x V(Testsp.) 
wobei:
V(Durchschlagssp.) = Mittlere Durchschlags-/ Betriebsspannung
V(Testsp.) = Test/Prüfspannung 
Ersetzt man V(Testsp.) in Gleichung (2) durch V(Testsp.) 
von Gleichung (1) ergibt sich folgende Gleichung (3): 
V(Gebrauchssp.) = 1/3 x 0,75 x V(Durchschlagssp.) = 1/4V(Durchschlagssp.)

 

Kann ich eine vollständige Bestellnummer von den auf meinem LEMO Stecker oder Buchse teilweise stehenden Daten ableiten?
Der 5. Buchstabe einer LEMO Bestellnummer ist ein Hinweis auf die Steckverbinder-Serie. Weitere Informationen, die zur Bestimmung einer vollständigen Artikelnummer erforderlich sind, lauten wie folgt: Wie viele Kontakte (Pins) befinden sich im Isolator des Steckers? Ist das Gehäuse ein hell verchromtes Messinggehäuse? Sind es Löt- oder Crimpanschlüsse? Wie groß ist er Durchmesser des Kabels, das auf der Rückseite des Steckers angebracht ist (wenn möglich in Millimetern)? Gibt es eine Knickschutztülle (Zugentlastung) am Übergang zwischen Stecker und dem Kabel? Welche Farbe hat der Steckverbinder? Weitere Informationen zum Bestellnummernsystem von LEMO finden Sie unter der Erklärung der Bestellnummern.
Mein Gerät enthält eine mehrpolige Buchse von LEMO und ich benötige den passenden Gegenstecker. Wie bestimme ich die benötigte LEMO Bestellnummer?
Bevor LEMO mit einer Bestellnummer des passenden Steckers helfen kann, müssen wir zuerst die LEMO-Buchse identifizieren. Überprüfen Sie zunächst die Unterlagen Ihres Gerätes um festzustellen, ob die LEMO-Artikelnummer dort enthalten ist. Ist dies nicht der Fall, überprüfen Sie die Website des Geräteherstellers, um festzustellen, ob dort auf den genauen Typ verwiesen wird. Wenn die ersten beiden Schritte keine LEMO-Bestellnummer ergeben, laden Sie eine Identifizierungs-Anleitung der Buchse herunter, um weitere Unterstützung zu erhalten.
Wie finde ich Pin 1 auf einem Leiterplatten-Layout?
Das Leiterplattenlayout ist in unserem Unipole & Multipole Katalog für die meisten Artikel der LEMO Standard Produkte enthalten. Auf der Rückseite eines Isolators wird der Pin 1 mit einer „schneckenartigen“ Markierung dargestellt. Pin Nr. 1 befindet sich knapp unterhalb der “G” Codierung oder knapp links davon. Achten Sie darauf, unsere Apparatedosen (oder Kupplungen) können mit Buchsen- oder Stiftkontakten ausgestattet werden. Apparatedosen, die in eine Gehäusewand montiert werden können, sind üblicherweise mit weiblichem Kontakt ausgestattet. Männliche Kontakte werden als „invertierte“ oder „umgekehrte“ Kontakte bezeichnet. 
Das folgende Bild zeigt die Kontaktanordnung für eine Buchse mit weiblichen Kontakten.

.Layout pin count, orientation, top view

Ist die Bauform der LEMO Steckverbinder als Marke eingetragen?
Ja. Das unverwechselbare “Schokoladentafel” Design der LEMO Steckverbinder hat eine eingetragene Markenregistrierung Nr. US Reg 2'703'464 und Europäische Registrierungsnummer 798'106. 
Die Marke besteht aus „…abgestumpften Pyramiden, die auf der Außenfläche eines Steckverbinders abgebildet werden und jeweils ein Quadrat als Grundfläche haben.“

 
 
Mein Gerät hat eine LEMO Apparatedose mit einem konzentrischen (einpoligen) Kontakt, wie bestimme ich die Bestellnummer?
Mit der Anleitung "Concentric Contact Guide" können Sie die LEMO Bestellnummer für die meisten konzentrischen Steckverbinder neu erstellen Weitere Informationen finden Sie auch unter "Erklärung der Bestellnummern". Möglicherweise müssen Sie LEMO kontaktieren, um Unterstützung bei der Identifizierung der folgenden verschiedenen Arten von Steckverbindern mit konzentrischen elektrischen Kontakten zu erhalten:
  • Koax-Kontakt 
  • Triax-Kontakt 
  • Einpoliger Kontakt 
  • Hochspannungskontakt

Wenn Sie LEMO kontaktieren, geben Sie bitte an, ob Sie diese Bestellnummer geschätzt oder neu erstellt haben, damit der Kundendienst die Information überprüfen kann.

Was bedeutet der Buchstabe „Z“ am Ende einer Artikelnummer?
Ein „Z“ am Ende einer Artikelnummer weist in der Regel darauf hin, dass etwas fehlt. Wenn Sie z. B. der Artikelnummer eines Steckers (FGG, FFA) ein „Z“ hinzufügen, wird der Stecker mit einer Mutter für die Befestigung einer Knickschutztülle ausgestattet. Der Knickschutz muss jedoch separat bestellt werden. 
Ein „Z“ am Ende der Artikelnummer einer Dose (EGG, ERA) entfernt häufig die Unterlegscheibe und Mutter aus dem Produkt, so dass Sie Ihr eigenes Befestigungsmaterial verwenden können.

 

Was bedeuten die Buchstaben Y oder W am Ende der Artikelnummer?
Die Buchstaben „Y“ und in einigen Fällen „W“ werden für Sonderausführungen verwendet. Im Allgemeinen weisen sie darauf hin, dass ein Katalogartikel geändert wurde, um einen bestimmte Sonderanwendung zu erfüllen. Häufige Sonderartikel können mit der Artikelsuche gesucht werden. Andernfalls wenden Sie sich an info@lemo.com, um Details zu den Angaben zu Ihrer spezifischen Artikelnummer zu erhalten.
Was sind IP Schutzarten?
IP steht für Ingress Protection (Eindringschutz). 
 
International Electrotechnical Commission – IEC (Internationale Elektrotechnische Kommission) "Eindringschutz von Gehäusen (IP-Schutzarten)."
In IEC 60529 ist ein internationales Klassifizierungssystem für den Grad der Abdichtung von Gehäusen elektrischer Einrichtungen gegen das Eindringen von Fremdkörpern (d. h. von Werkzeugen, Staub, Fingern) und Feuchtigkeit in diese elektrischen Einrichtungen beschrieben. Dieses Klassifizierungssystem verwendet die Buchstaben „IP“ (Ingress Protection = Eindringschutz), gefolgt von zwei Ziffern. 
 
Grad des Schutzes – erste Ziffer
Die erste Ziffer des IP-Codes gibt an, in welchem Maß Personen vor dem Berühren beweglicher Teile geschützt sind, und in welchem Maß die Einrichtung gegen in ein Gehäuse eindringende feste Fremdkörper geschützt ist. 
0 - Kein besonderer Schutz 
1 - Schutz vor einem großen Körperteil, wie etwa einer Hand oder vor festen Objekten mit einem Durchmesser von mehr als 50 mm 
2 - Schutz vor Objekten mit einer Länge von maximal 80 mm und einem Durchmesser von maximal 12 mm 
3 - Schutz vor dem Eindringen von Werkzeugen, Drähten etc. mit einem Durchmesser oder einer Dicke von mehr als 2,5 mm 
4 - Schutz vor dem Eindringen von festen Objekten mit einem Durchmesser oder einer Dicke von mehr als 1,0 mm 
5 - Schutz vor einer Staubmenge, die die Funktion der Einrichtung beeinflussen könnte 
6 - Staubdicht
 
Grad des Schutzes – zweite Ziffer
Die zweite Ziffer gibt an, in welchem Maß die im Innern des Gehäuses befindliche Einrichtung gegen schädliches Eindringen von unterschiedlichen Arten von Feuchtigkeit (z. B. durch Betropfen, Besprühen, Eintauchen etc.) geschützt ist. 
0 - Kein besonderer Schutz
1 - Schutz vor senkrecht fallendem Tropfwasser 
2 - Schutz vor Tropfwasser, wenn das Gehäuse um bis zu 15° gekippt ist 
3 - Schutz vor Sprühwasser 
4 - Schutz vor Spritzwasser 
5 - Schutz vor aus einer Düse kommendem Strahlwasser 
6 - Schutz vor Überflutung oder vor starken Wasserstrahlen 
7 - Schutz gegen zeitweises Eintauchen 
8 - Schutz gegen vollständiges, dauerndes Eintauchen in Wasser (bis zu einer Tiefe von 1 Meter für eine Dauer von 15 Minuten)
Anleitung zur Auswahl eines LEMO-Fernbedienungs-Steckverbinders
Ein LEMO-Fernbedienungs-Steckverbinder kann von einem Roboter oder Manipulator fernbedient (angeschlossen oder gelöst) werden. LEMO hat mehrere Steckverbinderserien mit Fernbedienungsmöglichkeiten. Roboter oder Fernmanipulatoren werden in der Regel in Umgebungen eingesetzt, die für Menschen problematisch oder gefährlich sind. Dieses Dokument konzentriert sich auf Umgebungen mit Gammastrahlung in der Kernindustrie; Die Fernbedienungs-Steckverbinder von LEMO® (Remote Handling Connectors) sind jedoch auch für viele andere Anwendungen in schwierigen Umgebungen geeignet.

 

Was ist der SONY Certification Green Partner?

Sony benennt Lieferanten, die bei der Herstellung umweltsensibler Produkte zusammenarbeiten, als Green Partner. Sony hat 2001 die "Sony Green Partner Standards" eingeführt, um die Lieferanten zur Einführung von Green Partner Umweltmanagementsystemen zu ermutigen.

LEMO verpflichtet sich, das "Green Partner Environmental Quality Approval Program" einzuhalten, in dem die kontrollierten Stoffe beschrieben werden. Dieses Dokument (SS-00259) regelt REACH und RoHS sowie andere nationale Vorschriften aus verschiedenen Ländern.

Im Rahmen dieser Verpflichtung führt LEMO unter anderem regelmäßige Kontrollen aller Lieferanten, ICP-Tests, Audits, Selbstbewertung und Mitarbeiterschulungen durch.

Gemeinsame Elemente und die wichtigsten Unterschiede zwischen RoHS und REACH?

Als gemeinsame Elemente schränken sowohl RoHS als auch REACH die Verwendung von Stoffen ein (Verbot oder Beschränkung der Verwendung), und beide sind europäische Vorschriften, die im EWR (Länder des Europäischen Wirtschaftsraums) gelten.

Zu den wichtigsten Unterschieden:

  • REACH regelt den Lebenszyklus aller Stoffe in allen Arten von Produkten. RoHS regelt die Verwendung einer sehr begrenzten Anzahl von Stoffen nur in elektrischen und elektronischen Geräten.
  • Referenzbasis für die Einschränkung des Stoffgehalts: REACH -> % Gewicht eines Teils / RoHS -> % Gewicht eines homogenen Materials
Was ist Artikel 33 von REACH?

Gemäß Artikel 33 muss jeder Lieferant eines Artikels in der EU, der SVHCs oberhalb der Schwelle von 0,1 Massenprozent (w / w)  enthält, dem Kunden ausreichende Informationen zur Verfügung stellen, um eine sichere Verwendung des Artikels zu ermöglichen.

Was ist die Kandidatenliste?

Im Rahmen von REACH werden die gefährlichsten Stoffe auf dem Markt schrittweise in eine Liste, die als "Kandidatenliste" bekannt ist, aufgenommen, um sicherzustellen, dass ihre Verwendung korrekt kontrolliert wird und so schnell wie möglich sicherere Alternativen gefunden werden. Die in dieser Liste aufgeführten Stoffe werden als "Besonders besorgniserregende Stoffe" (SVHCs) bezeichnet.

Rechtlich verbietet ihr nichts, diese Stoffe im Produkt zu haben, aber es besteht die Pflicht, innerhalb von 45 Tagen nach Erhalt der Kundenanfrage über den Namen des Moleküls und die Möglichkeiten zum Schutz vor ihm zu informieren.

Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) veröffentlicht die SVHC-Liste auf ihrer Website: (http://echa. europa. eu/web/guest/candidate-list-table).

Was ist ein homogenes Material?

Ein homogenes Material ist entweder ein Material mit einer durchgängig einheitlichen Zusammensetzung oder ein Material, das aus einer Kombination von Materialien besteht, die nicht durch mechanische Einwirkungen wie Abschrauben, Schneiden, Zerkleinern, Mahlen oder Abrasivverfahren zerlegt oder in verschiedene Materialien getrennt werden können.

Was sind Maximum Concentration Values (MCVs)?

Maximale Konzentrationswerte (MCVs) sind von der Europäischen Kommission für jeden RoHS-beschränkten Stoff festgelegte Grenzwerte. Die Grenzwerte gelten für jedes "homogene Material", aus dem ein Produkt besteht.

Die MCVs sind wie folgt: 0,1% maximal nach Gewicht für Pb, Hg, Cr6+, PBBs, PBDEs und Phthalate; 0,01% maximal nach Gewicht für Cd.

Welche sind die eingeschränkten Stoffe unter RoHS?

Die unter RoHS eingeschränkten Stoffe sind Blei (Pb), Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd), sechswertiges Chrom (Cr6+), polybromierte Biphenyle (PBB), polybromierte Diphenylether (PBDE) und vier verschiedene Phthalate (DEHP, BBP, BBP, BBP, DIBP).

Kann LEMO Materialdeklarationen erstellen?

Aufgrund der großen Unterschiede bei den Antragsformularen für Inhalt und Format hat LEMO eigene Formulare entwickelt, um auf Anfragen nach regulatorischen Informationen zu reagieren. LEMO kann auf Anfrage Materialdeklarationen auf LEMO-Vorlage für einige spezifische Produkte bereitstellen. Bitte senden Sie Ihre Anfrage über Ihren üblichen Kommunikationskanal (Tochtergesellschaft, Distributor).

Gibt es SVHC in LEMO-Produkten?

Blei ist ein Bestandteil von Bronze, Kupferlegierungen und Lotlegierungen. Dieser Stoff kann in einer Konzentration von mehr als 0,1% w / w in unseren Artikeln enthalten sein (Anwendungen, die unter die EU-RoHS-2-Ausnahmen fallen).

Was ist REACH?

Europäische Verordnung Nr. 1907/2006, die im Dezember 2006 angenommen wurde und ein einheitliches integriertes System für die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe in der Europäischen Union einführt. Sie gilt für alle Tätigkeitsbereiche.

Kann LEMO eine COC RoHS anbieten?

Aufgrund der großen Unterschiede bei den Antragsformularen für Inhalt und Format hat LEMO eigene Formulare entwickelt, um auf Anfragen nach regulatorischen Informationen zu reagieren. Wenn die Teilenummer vom Kunden angegeben wird, kann LEMO einen COC mit Angabe der LEMO Teilenummer, des RoHS-Konformitätsstatus und der Anzahl der Freistellungen (falls zutreffend) liefern. Bitte senden Sie Ihre Anfrage über Ihren üblichen Kommunikationskanal (Tochtergesellschaft, Distributor).

Gibt es Ausnahmen von der RoHS-Richtlinie? Welche werden auf LEMO angewendet?

Ja. Eine Liste der Ausnahmen für die Verwendung der oben genannten Stoffe in bestimmten Punkten ist in den Anhängen III und IV der Richtlinie 2011/65/EU enthalten.

Ausnahmen für LEMO:

Blei (Pb):

Was ist RoHS?

RoHS steht für Restriction of Hazardous Substances. Die Richtlinie 2002/95/EG, die ihren Ursprung in der Europäischen Union hat, beschränkt die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

Am 2. Januar 2013 wird die Richtlinie 2002/95/EG durch die Richtlinie 2011/65/EU, bekannt als Neufassung der RoHS-Richtlinie oder als RoHS-2-Richtlinie, aufgehoben.

Im Jahr 2015 wurde die Richtlinie 2015/863, bekannt als RoHS 3, von der EU veröffentlicht, die den Geltungsbereich der aktuellen Richtlinie um vier weitere eingeschränkte Stoffe erweitert.

Glossary A - E

Abschirmfaktor: Die Fähigkeit einer Abschirmung, Störsignale und -felder weder ein- noch austreten zu lassen.

Abschirmung: Bei Kabeln eine metallische Umhüllung, die einen Leiter oder eine Gruppe von Leitern umgibt, um elektrostatische oder elektromagnetische Interferenzen zwischen dem eingeschlossenen Drahtleiter und externe Feldern zu verhindern. Siehe "Geflecht".

Abziehwerkzeug oder Abzieher: Ein kleines handliches Werkzeug, das dazu verwendet wird, die Kontakte von einem Steckverbinder abzuziehen.

American Society for Testing Materials (ASTM) (Amerikanische Gesellschaft für Materialprüfung): Eine Organisation, die Materialien prüft und auch Normen über verschiedene Bau- und Werkstoffe herausgibt.

Ampere (A): Einheit der elektrischen Stromstärke. Ein Ampere ist der Strom, der bei einem Widerstand von 1 Ohm und einem Potenzial von 1 Volt fließt.

Anschlussbuchse: Normalerweise die fest installierte oder stationäre Hälfte eines zweiteiligen mehrpoligen Steckverbinders. Auch die Steckverbinderhälfte, die normalerweise an einer Konsole montiert ist und Buchsenkontakte enthält.

ARIB: Akronym für „Association of Radio Industry Broadcasters“ (Vereinigung von Rundfunkstationen der Rundfunkindustrie)“, eine Normungsorganisation in Japan.

Auflötverfahren: Die elektrische Verbindung von Komponenten mit der Oberfläche eines Leitermusters, ohne Anschlusslöcher in der gedruckten Schaltung zu benötigen.

Außenleiter: Das äußere leitende Element in einer Koaxialstruktur, wie z.B. das Gehäuse bei einem Koaxialsteckverbinder.

AWG: Abkürzung von „American Wire Gauge“ (Amerikanische Drahtlehre), ein Maß für die Größe oder den Durchmesser eines Drahts oder Leiters.

 

Bandbreite: Frequenzbereich, in dem ein Steckverbinder oder Gerät ohne Leistungsabnahme arbeiten kann. Auch die Informationsübertragungskapazität von Digitalsystemen.

Bestückungswerkzeug: Ein kleines, handliches Werkzeug, das dazu dient, Kontakte in einen Steckverbinder einzusetzen.

Biegeradius: Das maximale Maß, mit dem ein Lichtwellenleiter oder Kabel gebogen werden kann, ohne Schäden zu erleiden. Auch genannt: Sicherer Mindestbiegeradius.

Buchsenkontakt: Ein weiblicher Kontakt, der dazu bestimmt ist, einen männlichen Kontakt aufzunehmen. Wird normalerweise mit der stromführenden ("live") Seite eines Stromkreises verbunden.

Bündel (Faseroptik): Eine Anzahl von Lichtleitern, die zusammengefasst werden (starr oder flexibel) und normalerweise ein gemeinsames Signal übertragen (oder ein Bild, oder eine Leitung zur übertragung von Lichtenergie).

Bündelader (Loose Buffer)(Faseroptik): Auch genannt "Kompaktader" (loose Tube). Ein schützendes Rohr, das eine verkabelte Glasfaser in loser Form umgibt, oft mit einem Gel gefüllt.

 

Crimp-Terminierung: Eine Verbindung, bei der eine Metallhülse durch mechanische Aufquetschung mit einer Zange, Presse oder einer automatischen Crimpmaschine an einem Leiter befestigt wird. Spleißen, Klemmen und Mehrkontakt-Steckverbinder sind typische Terminierungs¬einrichtungen, die durch Crimpen befestigt werden. Geeignet für alle Arten von Drahtleitern.

 

dB: (1) Abkürzung für Dezibel; (2) Der Verlust eines Signals in einen Leiter, ausgedrückt in Dezibel, womit das Verhältnis zwischen eingespeister und abgegebener Leistung bezeichnet wird; (3) Der zehnte Teil eines Bel.

Dichtring: Ein Bauteil, das aus einem Elastomer, wie z.B. Gummi, hergestellt ist, um einen dichten, gekapselten Abschluss an der Grenzfläche eines Steckverbinderpaars herzustellen. Wird auch Gummiringdichtung (engl. „Grommet") genannt.

Dielektrikum: (1) Jedes isolierende Medium, das sich zwischen zwei Leitern befindet und erlaubt, dass elektrostatische Anziehung und Abstoßung durch dieses Medium hindurch stattfinden; (2) Ein nichtleitender Isolator. Ein "Einsatz“-Material.

Dielektrizitätskonstante (K): Eigenschaft eines Dielektrikums, die die elektrostatische Energie kennzeichnet, die pro Volumeneinheit zur Erreichung einer Potenzialgradienteneinheit aufgeladen werden kann. Auch genannt Permittivität und relative Dielektrizitätskonstante.

Durchführung: Ein Steckverbinder oder eine Reihenklemme, die normalerweise Klemmen mit doppelten Kontaktenden aufweist, wodurch eine einfache Verteilung und Busleitungsführung von elektrischen Stromkreisen möglich ist. Auch benutzt, um eine Buchse in einer Gehäusewand oder ein Schott zu bezeichnen, um Kammern mit verschiedenen Druckniveaus zu trennen, wobei die Buchse mit Anschlussklemmen an beiden Seiten versehen ist.

Durchgangsprüfung: Eine Prüfung, die an einer Länge eines fertiggestellten Leiters oder Kabels durchgeführt wird, um festzustellen, ob der elektrische Strom über die gesamte Länge durchgeleitet wird. Einzelne Leiter können auch gegeneinander geprüft werden, um sicherzustellen, dass es keine Kurzschlüsse zwischen benachbarten Leiterelementen gibt.

Durchschlagsfestigkeit: Die Spannung, der ein isolierendes Material widerstehen kann, bevor ein Durchschlag erfolgt, normalerweise als Potenzialgefälle bezeichnet (z.B. Volt pro Mil).

Durchschlagspannung: Die Spannung, bei der es zu einer schlagartigen elektrischen Entladung durch die Isolationsschicht zwischen zwei Leitern kommt.

Durometerhärte: Ein Maß, das verwendet wird, um die Härte einer Substanz, normalerweise eines Elastomers, zu bezeichnen.

 

Einfügungsverlust: Der Verlust an Belastungsleistung, der sich aus der Zwischenschaltung eines Kabels, eines Bauteils oder eines Geräts ergibt. Wird in Dezibel als Verhältnis zwischen der Leistung, die bei Belastung vor der Einfügung erhalten wurde und der Leistung, die bei Belastung nach der Einfügung erhalten wurde, angegeben.

Einpresskontakt: Ein elektrischer Kontakt, der in ein Loch in einem Isolator, einer gedruckten Schaltung (mit oder ohne durchplattierte Löcher) oder eine Metallplatte passig eingepresst werden kann.

Einsatz: Der Teil, der die Kontakte in ihrer richtigen Anordnung hält und für die Isolierung zwischen den Kontakten und zum Außenkörper sorgt. Auch genannt Dielektrikum, Isolator oder dielektrische Fassung.

Einsatzhaltekraft: Die axiale Belastung in jeder Richtung, der ein Einsatz ausgesetzt werden kann, ohne dass er sich aus seiner normalen Position im Körper des Steckverbinders löst.

Einstecken: Zwei Steckverbinderhälften durch normales Zusammenstecken zusammenfügen.

Elastomer: Ein Material, das bei Raumtemperatur unter geringer Dehnungskraft mindestens auf die doppelte Länge gestreckt werden kann und bei Wegfall der Dehnungskraft wieder auf seine ursprüngliche Länge zurückschnellt. Beispiel: Gummi.

Elektroplattierung: Die galvanische Abscheidung einer anhaftenden Metallbeschichtung auf einem leitenden Objekt für schützende, dekorative oder andere Zwecke.

Eloxierung: Elektrolytische Herstellung von Schutz- oder Dekorationsschichten auf bestimmten Metallen, vor allem Aluminium und Magnesium, durch anodische Oxidation (Anodisieren).

Epoxidharz: Kunststoffe, die zu harten, unschmelzbaren Feststoffen werden, wenn ihnen ein Härter beigemischt wird. Epoxidharze haben eine ausgezeichnete Haftfähigkeit, hohe Chemikalien-, Lösemittel- und Wärmebeständigkeit und ein geringes Schrumpfmaß beim Aushärten.

Exzentrizität: Ein Maß für die Mittigkeit einer Leiterposition im Verhältnis zu dem kreisförmigen Querschnitt der ihn umgebenden Isolierung, ausgedrückt als Prozentsatz des Mittenversatzes des einen Kreises zum anderen.

Glossary F - K

Faser (Faseroptik): [Fehler im Original, wo der obige Text von „Quetschhülse“ – Ferrule, wiederholt wird. Hier gehört bestimmt eine andere Bedeutung hin]* A short tube used to make solder-less connections to shielded or coaxial cable. In fiber optics, a tube with a central hole that holds the fiber in a connector.

Faseroptik (F.O.): Ein allgemeiner Begriff, der ein Lichtwellen- oder optisches Kommunikationssystem beschreibt. Bei einem solchen System werden die elektrischen Informationen in Lichtenergie umgewandelt und durch optische Lichtwellenleiter an einen anderen Ort übertragen, wo sie wieder in elektrische Informationen zurückverwandelt werden.

Federkontakt: Design eines Kontakts, wie z.B. bei einem Steckverbinder für gedruckte Schaltungen oder einen Buchsenkontakt, das auf dem Prinzip einer einfachen, belastungslosen Federwirkung beruht, die dafür sorgt, dass die Kontakte gegeneinandergedrückt und/oder arretiert werden.

Festaderaufbau (Tight Buffer) (Faseroptik): Ein Material, das eine Lichtfaser in einem Kabel fest umschließt und für stabilen Halt sorgt.

Feuchtigkeitsbeständigkeit oder Feuchtefestigkeit: Die Fähigkeit eines Materials, der Aufnahme von Feuchtigkeit zu widerstehen.

Flansch: Ein mechanischer Absatz am Außengehäuse, der die Befestigung an einer Konsole ermöglicht; kann auch zur Aufnahme von Dichtungen mit Dicht- oder O-Ringen dienen.

Flexibel: Eigenschaft eines Kabels oder einer Kabelkomponente, die ein Verbiegen durch äußere Kräfte erlaubt – im Gegensatz zum Durchhängen, womit eine Biegung gemeint ist, die durch das Eigengewicht des Kabels entsteht.

Fluorethylenpropylen (FEP): FEP ähnelt dem Polytetrafluorethylen (PTPE), hat jedoch einen ca. 50° C niedrigeren Schmelzpunkt und etwas andere physikalische Eigenschaften.

Frequenz: Die Anzahl, wie oft ein Wechselstrom seine Periode je Sekunde wiederholt, ausgedrückt in Perioden je Sekunde oder Hertz (Hz).

Frontseitig angebracht: Ein Steckverbinder ist frontseitig angebracht, wenn er an der Außen- oder Steckseite der Frontplatte montiert ist. Ein frontseitig angebrachter Steckverbinder kann nur von der Außenseite des Geräts aus installiert oder entfernt werden.

 

Gedruckte Schaltung: Dieser Begriff ist mit mindestens zwei Bedeutungen allgemein gebräuchlich:

 

    * Allgemeiner Begriff zur Beschreibung einer Leiterplatte, die mit irgendeiner der Techniken hergestellt wurde, die zur Fertigung von elektrischen Steckkarten und Stecksystemen eingesetzt werden.
    * Ein Stromkreis, der durch Bedrucken erhalten wird und gedruckte Komponenten enthält.

Geflecht: Umhüllung, die aus Textilgarn gebildet wird. Geflechte bieten mechanischen und thermischen Schutz für Kunststoffisolierungen, separate Kabelsegmente in Mehrleiterkabeln und dienen als Komponenten von flammhemmenden Kabeln. Siehe auch Abschirmung.

Gehäuse: Der Haupt- oder größte Teil eines Steckverbinders, an bzw. in dem andere Teile an- oder untergebracht sind.

Gekapselt: Ein Steckverbinder, der so abgedichtet, vergossen oder mit anderen Vorrichtungen versehen ist, dass weder Feuchtigkeit, Schmutz, Luft noch Staub eindringen können, die seine Leistung verringern könnten.

Gesamtdurchmesser: Fertigdurchmesser eines Drahtleiters oder Kabels.

Giga: Numerische Vorsatzsilbe mit der Bedeutung einer (1) Milliarde (109)

Gleichstrom (DC): Ein elektrischer Strom mit gleichbleibender Richtung, der im Wesentlichen einen konstanten Wert hat.

Gradientenfaser (Faseroptik): Eine Multimode-Lichtfaser (Mehrmodenfaser), deren Kernbrechzahl kontrolliert von der Achse nach außen zunimmt und an der Kern/Mantel-Grenzfläche mit der Brechzahl des Mantels übereinstimmt. Hat eine größere Bandbreite als Stufenindexlichtfaser, aber eine geringere Bandbreite als Monomode-Lichtfaser (Einmodenfaser).

Grenzfläche, Schnittstelle (Interface): (1) Eine gemeinsame Grenzfläche;(2) Die beiden Oberflächen an der Kontaktseite der beiden Hälften eines mehrpoligen Steckverbinders, die aneinanderliegen, wenn der Steckverbinder zusammengefügt ist; (3) In der Faseroptik die Fläche, an der zwei Materialien aneinander angrenzen, wie z.B. im Fall der Grenzfläche zwischen Kern und Mantel oder Faser und Faser in einem Steckverbinder.

Grundmetall: Das Metall, aus dem der Steckverbinder, Kontakt oder ein anderes Zubehörteil hergestellt ist und auf dem ein oder mehrere Metalle oder Beschichtungen aufgebracht werden.

Gummi: Ein elastisches (natürliches oder synthetisches) Material (z.B. Silikon), das verwendet wird, um Verbindungen wasserdicht oder feuchtigkeitsbeständig zu machen. Siehe O-Ring.

 

Härtegrad (Temper): (1) Die Härte und Festigkeit, die durch mechanische oder thermische Behandlung (Tempern) oder beides erzielt wird. Ist durch eine bestimmte Struktur, mechanische Eigenschaften oder Querschnittsverminderung beim Kaltformen gekennzeichnet. (2) Ein Maß für die Härte oder den Mangel an Duktilität eines Materials.

HCS-Faser (Hard Clad Silica) (Faseroptik): Struktur bei Lichtfasern, wo der Mantel um den Glaskern aus Hartkunststoff besteht, im Gegensatz zu "PCS" (Plastic Clad Silica), bei dem es sich um einen weichen Kunststoffmantel handelt.

Hermetisch: Permanent abgedichtet durch Schmelzen, Löten oder andere Mittel, um die übertragung von Luft, Feuchtigkeit, Dampf und jeglichen anderen Gasen zu verhindern. Die hermetische Dichtheit wird normalerweise als die Rate des Leckvolumens eines Spürgases (wie z.B. Helium) pro Zeiteinheit (z.B. Sekunde) ausgedrückt.

Hertz (Hz): Einheit der Frequenz, entspricht einer Periode pro Sekunde.

Hi-pot-Test: Ein Test, der darauf ausgelegt ist, das höchste Potenzial festzustellen, das an einem Leiter angelegt werden kann, ohne dass es zu einem Durchschlag der Isolation kommt.

Hochauflösendes Fernsehen: Abgekürzt HDTV (High Definition Television), einer neuen Form zur übertragung von Fernsehsignalen in einer bedeutend höheren Auflösung, wodurch eine bessere Bildqualität erreicht wird. HDTV-Signale in den Studios und Arenen werden wegen der hohen Bandbreiten, die für die digitalisierten Signaldaten erforderlich sind, normalerweise per Glasfaser übertragen.

Hochspannung: Im Allgemeinen ein Drahtleiter oder Kabel mit einer Betriebsspannung von über 600 Volt.

 

Impedanz (Z): Der Gesamtwiderstand, den ein Stromkreis oder Schaltglied Wechselströmen bei einer bestimmten Frequenz entgegensetzt. Es handelt sich um eine Kombination aus dem Widerstand R und der Reaktanz X, ausgedrückt in Ohm und bezeichnet durch Z.

Infrarot (Faseroptik): Licht mit Wellenlängen von 700-1000 nm, unsichtbar für das Auge und als Wärme empfunden.

Innenleiter oder Mittelleiter: Das zentrale leitende Element in einer Koaxialstruktur, wie z.B. der Mittelkontakt in einem Koxialsteckverbinder.

Innenseitig angebracht: Ein Anschluss ist innenseitig angebracht, wenn von der Innenseite eines Gehäuse aus an einer Anschlussplatte montiert ist. Er kann nur von innen wieder entfernt werden. Siehe „Rückseitig angebracht“

ISO: Abkürzung für „International Organization for Standardization“ (Internationale Normungsgemeinschaft).

Isolationswiderstand: Des Verhältnis zwischen der angelegten Spannung und dem Gesamtstrom zwischen zwei Elektroden, die sich mit einem bestimmten Isoliermaterial in Kontakt befinden.

Isolierung: Ein Material, das einen hohen elektrischen Widerstand besitzt, wodurch es zur Umhüllung oder Abdeckung von Komponenten, Klemmen oder Drahtleitern geeignet ist. Verhindert, dass sich benachbarte Leiter irgendwann berühren können, was zu einem Kurzschluss führen würde.

 

Kabel: Ein isolierter Leiter oder eine Gruppe von einzeln isolierten Leitern in verdrillter oder paralleler Konfiguration.

Kabel-Konfektionierung: Ein fertig konfektioniertes Kabel mit seinen zugehörigen Ausrüstungsteilen (Hardware).

Kabelmantel: Die äußere Umhüllung oder Ummantelung eines Mehrleiterkabels.

Kabelschuh: Eine mechanische Terminierung, normalerweise auf den Leiter gecrimpt oder gelötet, mit Möglichkeit zum Aufschrauben auf eine Klemme; (Hardware-Ausrüstung).

Kieselglas (Faseroptik): Glas, das hauptsächlich aus Kieselerde (Siliciumdioxid, SiO2) hergestellt wird und zur Herstellung von Lichtfasern dient.

Kilo: Eine numerische Vorsatzsilbe mit der Bedeutung 1000 (10³)

Koaxialleitung: Eine übertragungsleitung, die aus einem Mittelleiter besteht, der in einem rohrförmigen Hohlzylinder mit oder ohne Abstützung durch Isolierstoff gelagert ist. Der rohrförmige Hohlzylinder wird Außenleiter genannt.

Kodiernute: Schlitz oder Kerbe, in denen ein Nocken eingreift und geführt wird.

Kontakte: Die leitenden Elemente einer Steckverbindungseinrichtung, die dazu bestimmt sind, eine trennbare, durchgehende Verbindung in verschiedenen Anwendungsfällen (Kabel/Kabel, Kabel/Gehäuse oder Gehäuse/Gehäuse) herzustellen.

Kontakthaltekraft: Definiert die axiale Mindestbelastung in jeder Richtung, der ein eingerasteter Kontakt widerstehen muss, ohne sich aus seiner normalen festen Position in einem Einsatz zu lösen.

Kontaktkontrollöffnung: Eine öffnung im hinteren zylindrischen Bereich eines Kontakts, durch die überprüft werden kann, ob der Leiter innerhalb des Kontakts korrekt platziert ist.

Kontaktplattierung: Aufplattierte Metallbeschichtung, die auf das Grundmetall des Kontakts aufgebracht wird, um den erforderlichen Kontaktwiderstand zu erreichen und/oder die Verschleißfestigkeit zu erhöhen.

Kontakt-Verriegelungs- und Ausziehkraft: Die Kraft, die erforderlich ist, um Stift- und Buchsenkontakte zusammenzustecken bzw. auseinanderzuziehen, wenn sie in den Steckereinsätzen eingesteckt sind oder sich außerhalb derselben befinden.

Kontaktwiderstand: Der maximal zulässige elektrische Widerstand von Stift- und Buchsenkontakten, wenn sie in einem Steckverbinder unter typischen Einsatzbedingungen zusammengesteckt sind.

Konzentrisch: Ein zentraler Kern, der von einer oder mehreren Lagen von Materialien umgeben ist, die alle dieselbe gemeinsame Mittelachse haben.

Korrosion: Korrosion ist die langsame Zerstörung von Materialien durch Chemikalien und elektrochemische Reaktionen. Die bekannteste Art der Korrosion ist das Rosten.

Kriechweg: Der Weg, den der Strom entlang der Oberfläche eines Dielektrikums zwischen zwei Leitern zurücklegen muss. Eine Verlängerung des Kriechwegs verringert die Möglichkeit einer Lichtbogen-Beschädigung oder Kriechspurbildung.

Kunststofffaser: Eine optische Faser, die nur aus Kunststoff besteht.

Kupplung: Eine zwischengeschaltete Einrichtung, die dazu dient, Spezialzubehörteile anzubringen, oder um spezielle Befestigungsmöglichkeiten zu schaffen. Auch Methode zur Verbindung von zwei Steckverbindern, die nicht zusammenpassen.

Glossary L - Q

Laser (Faseroptik): Ein Akronym für "Light amplification by stimulated emission of radiation," (Lichtverstärkung durch angeregte Strahlungsemission). Ein Gerät, das intensive, normalerweise stark gerichtete Lichtstrahlen über einen schmalen Wellenlängenbereich erzeugt. Oft die Lichtquelle in Glasfasersystemen.

Legierung: Eine Kombination aus zwei oder mehr Metallelementen.

Leiter: Ein Draht oder eine Kombination von Drähten, die nicht voneinander isoliert sind und geeignet sind, elektrischen Strom zu leiten.

Licht (Faseroptik): Eine elektromagnetische Strahlung in dem Wellenlängenbereich, der Infrarot, sichtbares Licht, Ultraviolett und Röntgenstrahlen umfasst. Normalerweise der Bereich, der für das menschliche Auge sichtbar ist, d.h. die Energie, die das Sehen ermöglicht. Licht breitet sich in einem Vakuum mit einer Geschwindigkeit von 300.000 km/sek. aus (186.281 Meilen pro Sekunde).

Lichtwellenleiter (Faseroptik): Eine Faser oder ein flexibles Bündel von Fasern, die zur übertragung von Lichtwellen dienen.

Litzenleiter: Ein Leiter, der aus Gruppen von verdrillten Drähten besteht.

Lötwanne: Ein röhrenförmiges Ende einer Klemme, in die ein Leiter eingeführt wird, bevor er verlötet wird. Auch der Hohlzylinder an der Rückseite eines Lötkontakts, in den ein Draht eingeführt und festgelötet wird.

Lötzinn: Ein Metall oder eine Metalllegierung, die i.A. einen niedrigen Schmelzpunkt hat und dazu dient, andere Metalle zu verbinden, die einen höheren Schmelzpunkt haben als das Lötzinn.

 

Mantel (auch: Cladding) (Faseroptik): Eine Schicht aus Glas (oder einem anderen Material), die den Kern einer Lichtleiters umgibt und mit ihm zusammen den Leiter bildet, der das Licht durch die Faser transportiert. Hat eine Brechungszahl, die leicht unter derjenigen des Kerns liegt.

Masse, Erdung (GRD von engl. „Ground“): Ein elektrischer Begriff, der eine Verbindung mit der Erde oder einem anderen großen leitenden Körper bedeutet, der als Erdung dienen kann, um so einen vollständigen Stromkreis herzustellen. Manchmal mit Nullpotenzial oder -spannung.

Massivleiter: Ein Leiter, der aus einem einzigen Draht besteht.

Mega: Eine numerische Vorsatzsilbe mit der Bedeutung einer (1) Million (106).

Meter: Längenmaß, entspricht 39,37 Zoll.

Mikro: Eine numerische Vorsatzsilbe mit der Bedeutung eines (1) Millionstel (10-6).

Mikrometer: Ein Millionstel (10-6) eines Meters, ein Längenmaß. Benutzt, um Wellenlängen zu spezifizieren.

Mikron: Kurzwort für die bevorzugte Form "Mikrometer": Ein Längenmaß, das gleich 10-6 ist. Dient zur Angabe von Wellenlängen und entspricht 1000 Nanometern. Letzterer ist der bevorzugte Begriff.

Mil: (0,001"): Einheit, die zur Messung des Durchmessers von Draht oder der Dicke von Isolierungen eines Leiters dient.

Milli: Eine numerische Vorsatzsilbe, die ein (1)Tausendstel (10-3) bedeutet.

Mittelleiter: Das innere leitende Element eines Koaxial-Kabels oder Steckverbinders, wie z.B. Mittelkontakte.

Mode (Faseroptik): Eine der Komponenten einer allgemeinen Konfiguration einer sich fortpflanzenden Wellenfront. Mode (auch: Schwingungsmode, Schwingungstyp) ist durch ein besonderes geometrisches Muster und eine Fortpflanzungskonstante gekennzeichnet.

Multimode-Lichtfaser (Faseroptik): Eine Lichtfaser (auch: Mehrmodenfaser), die mehrere Moden überträgt.

 

Nahes Infrarot: Der Teil des infraroten elektromagnetischen Spektrums in der Nähe sichtbarer Wellenlängen, im Bereich von 700 bis 1500/2000 nm.

Nano: Eine numerische Vorsatzsilbe mit der Bedeutung eines (1) Billionstels (10-9).

Nennbetriebstemperatur: Die maximale Temperatur, bei der ein Material im Dauerbetrieb verwendet werden kann, ohne dass es zu einem Verlust an Grundeigenschaften kommt.

Nennspannung: Die maximale Spannung, die im Einklang mit Normen oder Spezifikationen permanent an einem Drahtleiter oder Kabel angelegt werden kann.

Nennstromstärke: Der maximale kontinuierliche elektrische Stromfluss, der für einen bestimmten Leiter in einer bestimmten Situation empfohlen wird. Ausgedrückt in Ampere (AMP oder AMPS).

Nocke: Ein kurzer Stift oder Vorsprung, der in einen entsprechenden Schlitz oder eine Kerbe greift, um zwei Teile sicher zu führen oder auszurichten, wenn sie zusammengefügt werden. Wird im Allgemeinen an Steckverbindern mit rundem Außenkörper verwendet, um Verwechselungen und falsche Polungen zu verhindern.

 

Ohm: Einheit des elektrischen Widerstands. Widerstand eines Stromkreises, in dem eine Potenzialdifferenz von einem Volt eine Stromstärke von einem Ampere erzeugt.

O-Ring: Ein Elastomer-Dichtring, der eine Abdichtung gegen Feuchtigkeit ermöglicht und einen kreisförmigen Querschnitt hat. Siehe Gummi.

Oxidation: Oxidation kann als einfache Aufnahme von Sauerstoff durch ein Metall angesehen werden, z.B. die Aufnahme von Luftsauerstoff durch Eisen, wodurch der uns vertraute Rost entsteht. Siehe Korrosion.

 

PCS-Fasern (Plastic Clad Silica) (Faseroptik): Eine Faserstruktur, bei der der Mantel, der den Kern umgibt, aus einem weichen Kunststoff besteht. Auch bezeichnet als Plastic-Clad-Quarz-Fasern).

Periode: Der volle Wechsel, einschließlich der Umkehrung des Stromflusses, von Wechselstrom.

Phosphorbronze: Diese widerstandsfähige und relativ harte Legierung dient zur Herstellung von Metallteilen und Federn. Phosphorbronze ist korrosionsbeständig.

Photon: Ein Quant des elektromagnetischen Strahlungsfeldes, eine Einheit des Lichts. Licht kann als Serie von Photonen angesehen werden.

Physikalischer Kontakt (Faseroptik): Abgekürzt PC (Physical Contact). Ein Designmerkmal von faseroptischen Steckverbindern, bei denen die zusammengefügten Kontaktflächen durch Federn unter Druck in Kontakt gehalten werden, wodurch geringere Verluste entstehen.

Pico oder Piko: Eine numerische Vorsatzsilbe, die ein Millionstel von einem Millionstel bedeutet (10-12).

Plattierung: Die Auflage einer dünnen Edelmetallschicht auf Metallkomponenten, um die Leitfähigkeit zu verbessern, die Lötfähigkeit zu erleichtern oder Rost/Korrosion zu verhindern.

Polierung (Faseroptik): Der Vorgang des Glättens der Faserenden, um eine "optisch glatte" Oberfläche zu erzielen – im Allgemeinen unter Verwendung von Schleifmitteln. Optisch glatte Flächen erlauben die maximale übertragung von Licht zwischen den Fasern und Anschlüssen und verringern die Kopplungsdämpfung.

Polyethylen: Ein thermoplastischer Kunststoff (Thermoplast), der Zähigkeit, Flexibilität bei niedrigen Temperaturen, Chemikalien- und Feuchtigkeitsbeständigkeit, Verarbeitbarkeit und einen relativ geringen Preis verbindet.

Polytetrafluorethylen (PTFE): Dies ist die thermisch stabilste und chemikalienbeständigste kohlenstoffhaltige Isolationsverbindung von allen. Sie ist unempfindlich gegen Sonnenlicht, Feuchtigkeit und praktisch alle Chemikalien. Der Temperaturbereich beträgt -90° bis +250° C, und die elektrischen Eigenschaften sind sehr konstant innerhalb dieses Bereichs und eines breiten Frequenzspektrums.

Poren: Kleine Löcher, die an der Oberfläche von Lötstellen zu sehen sind und im Allgemeinen darauf hinweisen, dass sich ein größerer Hohlraum in der Lötverbindung befindet. Entstehen in der Regel durch Gase beim Erstarren, die auf das Vorhandensein von Wasser und Salz zurückzuführen sind. Manchmal auch als Blasen bezeichnet.

PTFE: Abkürzung von Polytetrafluorethylen, allgemein bekannt als Teflon.

 

Quadrax: Eine Abkürzung von „quadraxial“, ein konzentrisches Kabel, das einen Innenleiter, zwei Zwischenleiter und eine äußere Abschirmung enthält, die alle durch Isolierungen getrennt sind.

Quetschhülse: Ein kurzes Röhrchen, dass dazu dient, lötfreie Verbindungen an abgeschirmten Kabeln oder Koaxialkabeln herzustellen. In der Faseroptik eine Hülse mit einem mittigen Loch, das die Faser in einem Steckverbinder hält.

Glossary R - Z

Radiofrequenz (RF) bzw. Hochfrequenz: Ein technisch breiter Frequenzbereich von ca. 25 kHz bis 100 GHz. Der Begriff wird jedoch meistens benutzt, um das untere Frequenzband zu definieren, das für Radiosendesignale (einschließlich Fernsehsende¬signalen) verwendet wird und von ca. 500 kHz bis zu ein paar hundert Megahertz reicht.

Reflexionsverluste (Faseroptik): Energie, die in Richtung einer Signalquelle zurückreflektiert wird. Die Reflexionen treten auf, weil das Signal auf eine Unregelmäßigkeit in der Abschirmung oder innerhalb des Leiters trifft.

RG/U: Abkürzung für Radio Guide, Universal. RG ist die militärische Bezeichnung für Koaxialkabel.

RMS: Abkürzung für „root-mean-square“ . Wenn der Begriff auf Wechsel¬spannung und -strom angewandt wird, ist damit der Effektivwert gemeint; d.h. er erzeugt dieselbe Wärmewirkung wie ein Gleichstrom oder eine Gleichspannung derselben Größenordnung. Dient auch dazu, Wechselspannung (AC) als Gleichspannung (DC) auszudrücken und entspricht ungefähr 70% der AC-Spitzenspannung.

Rückflussdämpfung: Ein Maß für den Prozentsatz der ankommenden Leistung, die in die übertragungsleitung zurückreflektiert wird. Die Rückflussdämpfung ist der Prozentsatz der reflektierten Leistung, ausgedrückt in einem dB-Wert.

Rückstrahlung (Faseroptik): Ein Maß für den Prozentsatz an Energie, der durch Unregelmäßigkeiten in einer Lichtfaserleitung zurückgestrahlt wird. Wird in dB ausgedrückt.

 

Schlauch: Eine Röhre aus stranggepresstem, nicht unterstütztem Material.

Schnelltrennsystem: Ein Steckergehäusetyp, der ein schnelles Verriegeln und Entriegeln der beiden Steckerverbinderhälften erlaubt.

Schraubkopplung: Eine Vorrichtung zur Verkopplung von zusammengehörigen Steckverbindern, die so funktioniert, dass das Innengewinde einer überwurfmutter auf das Außengewinde eines Buchsengehäuses geschraubt wird.

Seele/Kern: (1) Bei Kabeln ein Begriff, der dazu benutzt wird, um eine Komponente oder eine Gruppe von Komponenten zu bezeichnen, die von anderen Materialien umhüllt sind, wie z.B. zusätzlichen Komponenten, Abschirmung, Mantel oder Bewehrung; (2) In der Faseroptik der transparente Glas- oder Kunststoffkern mit hoher Brechungszahl, durch den das Licht auf Grund von Reflexionen im Inneren geleitet wird.

Sendeempfänger: Ein Gerät, das sowohl senden als auch empfangen kann.

SI: Das „Standard International“-System metrischer Maßeinheiten.

Simplex-Kabel (Faseroptik): Ein Kabel aus einer einzigen Lichtfaser.

Singlemode bzw. Monomode-Lichtfaser (Faseroptik): Abgekürzt als SMF (Single Mode Fiber). Eine Lichtfaser, die einen kleinen Kerndurchmesser hat (ca. 9 Mikron), dessen Mantel eine Brechzahl aufweist, die sehr nahe an derjenigen des Kerns liegt. überträgt Licht mit einem einzigen Schwingungstyp (Mode), der in einem engen Winkel eintritt, aber über sehr breite Bandbreiten überträgt.

SMPTE: Ein Akronym für "Society of Motion Picture & Television Engineers" (Gesellschaft der Film- und Fernsehtechniker), eine Standard-Organisation in den USA.

Spannung: Begriff, der meistens anstelle der Bezeichnungen „elektromotorische Kraft“, „Potenzial“, „Potenzialdifferenz“ oder „Spannungsabfall“ verwendet wird, um die elektrische Spannung zu bezeichnen, die zwischen zwei Punkten besteht und in der Lage ist, einen Stromfluss zu erzeugen, wenn zwischen den beiden Punkten ein geschlossener Stromkreis (elektrostatisches Feld) angeschlossen wird.

Spannungsdurchschlagprüfung: Ein Test, um die maximale Spannung durch einen isolierten Drahtleiter zu ermitteln, bevor es zu einer Ableitung (auch: überschlag) von elektrischem Strom durch die Isolierung kommt.

Steck- und Trennkraft: Die Kraft, die nötig ist, um die Kontaktelemente in Steckverbindungen zusammenzustecken oder voneinander zu trennen. Siehe "Kontaktdruck."

Stecker: Der Teil von zwei zusammengehörigen Hälften eines Steckverbinders, der frei beweglich ist, wenn er nicht an der anderen zugehörigen Hälfte befestigt ist. Der Stecker wird normalerweise als der männliche Teil des Steckverbinders angesehen. Der Stecker kann auch weibliche Kontakte haben, wenn er das „freibewegliche“ Element ist.

Steckverbinder: Dient im Allgemeinen zur Beschreibung aller Vorrichtungen, die verwendet werden, um Drahtleitungen, Kabel und Glasfaserleitungen schnell verbinden und lösen zu können.

Stehwellenverhältnis (Voltage Standing Wave Ratio - VSWR): Das Verhältnis der maximalen Effektivspannung zur Mindest-Effektivspannung, gemessen entlang einer nicht richtig eingestellten Hochfrequenzübertragungsleitung.

Stiftkontakt: Ein männlicher Kontakt, normalerweise darauf ausgelegt, in eine Buchse oder einen weiblichen Kontakt eingesteckt zu werden. Befindet sich normalerweise an der stromgebenden Seite und wird mit der nicht stromführenden ("toten") Seite verbunden.

Stromstärke (I): Die Stärke, in der elektrischer Strom übertragen wird, normalerweise in Ampere ausgedrückt.

Stufenindexlichtfaser (Faseroptik): Eine Multimode-Lichtfaser, die aus einem Kern mit gleichmäßiger Brechzahl besteht, der von einem Mantel mit leicht niedrigerer Brechzahl umgeben ist. Nimmt Lichtstrahlen über einen breiteren Winkel auf, hat jedoch eine kleinere Bandbreite als Monomode-Lichtfaser. Siehe auch Gradientenindexfaser und Monomode-Faser.

 

Tempern (Glühen): Vorgang der Erhitzung auf eine geeignete Temperatur und deren Aufrechterhaltung über eine bestimmte Zeitdauer, wonach mit einer bestimmten Rate die Abkühlung erfolgt, um z.B. die Härte zu verringern, die Bearbeitbarkeit zu verbessern, die Kaltbearbeitung zu erleichtern, eine bestimmte Mikrostruktur zu erzeugen oder gewünschte physikalische, mechanische oder andere Eigenschaften zu erhalten.

Totalreflexion (Faseroptik): Das Phänomen, dass die Lichtstrahlen an der Kern/Mantel-Grenzfläche einer Lichtfaser reflektiert werden, wodurch eine übertragung in Längsrichtung der Lichtfaser möglich ist. Tritt ein, wenn der Einfallwinkel kleiner ist als der kritische Winkel.

Triaxial: Bezieht sich auf ein Kabel mit drei Leitern, wobei ein Leiter in der Mitte, ein zweiter ringförmiger Leiter konzentrisch um den ersten und eine dritte ringförmige Leiterabschirmung wiederum konzentrisch um den zweiten Leiter angeordnet und gegeneinander abgeschirmt sind, normalerweise durch Isolierung.

 

übertragung: Der Transport von elektrischer Energie von einem Ort zum anderen durch Leitungen oder Strahlung oder Induktionsfelder.

UG: Diese beiden Buchstaben stehen vor der Nummer auf Steckverbindern für Koaxialkabel und bedeuten „Universal Government“.

UL: Genehmigungszeichen, das von „Underwriters Laboratories, Inc“ erteilt wird (Prüflaboratorium der Versicherungsunternehmen, New York) .

Ultraviolett (Faseroptik): Ein Bereich der elektromagnetischen Wellen im nicht sichtbaren Spektrum, mit Wellenlängen von 10 bis 400 nm (kürzer als sichtbares Licht).

Ummantelung: Eine äußere, nicht aus Metall bestehende Schutzhülle an einem isolierten Drahtleiter oder Kabel.

Unterlastungsgrad: Ein Faktor, der benutzt wird, um die Stromführungskapazität eines Leiters zu reduzieren, wenn er in anderen Umgebungen verwendet wird als die, für die dieser Wert ermittelt wurde.

Unverwechselbarkeit (Polarisation): Die Anordnung von zusammengehörigen Steckverbindern, sodass sie nur in einer Ausrichtung zusammengesteckt werden können.

Unverwechselbarkeits-Stift-, Nocken- oder Nut: Eine Vorrichtung, die in einem Steckverbinder vorgesehen ist, um die Unverwechselbarkeit zu gewährleisten.

UPC-Politur (Faseroptik): Ein Begriff, der ein bestimmtes Protokoll/Verfahren zum Polieren von optischen Kontaktflächen beschreibt, das die Rückflussdämpfung verbessert.

 

Verdrillte Doppelleitung: Ein zusammen verdrilltes Drahtleitungspaar, normalerweise Standard-Drahtkabel mit geringen übertragungsraten.

Vergießen: Das Abdichten einer Kabelterminierung oder eines anderen Teils mit einer flüssigen Masse, die zu einem Elastomer oder festigen Kunststoffmaterial aushärtet.

Verlust: Energie, die ohne nützliche Arbeit zu leisten, vergeudet wird, Dämpfung, normalerweie in dB ausgedrückt.

Verzinnung: Beschichtung einer Klemme, Leitung oder von Bahnen eines Leiterbilds mit einer Zinn- oder Lötzinnlegierung, um die Lötbarkeit zu verbessern oder den Lötvorgang zu vereinfachen.

Verzögerungsleitung: Ein Kabel, das so konzipiert ist, dass es eine sehr geringe Fortpflanzungs¬geschwindigkeit mit einer langen elektrischen Verzögerung der übertragenen Signale ermöglicht.

Volt (V): Einheit der elektromotorischen Kraft. Die Potenzialdifferenz, die notwendig ist, um einen Strom von 1 Ampere durch eine Leitung mit einem Widerstand von 1 Ohm zu leiten.

Vorverzinnte Lötwanne: Lötwannen, die an der Innenseite mit einer kleinen Menge Weichlot vorverzinnt worden sind.

 

Wärmeschrumpfbar: Begriff, der Schläuche, Hüllen, Kappen, Gummihäute, Folien oder andere Kunststoffteile bezeichnet, die geschrumpft werden können, um Verbindungen, Spleißstellen, Klemmen und andere Konfigurationen zu schützen oder zu isolieren.

Watt (W): Einheit der Leistung oder Arbeit, bei der in 1 Sekunde die Arbeit 1 Joule oder die Arbeit, die einem Strom von 1 Ampere unter einer Spannung von 1 Volt (Voltampere) entspricht, verrichtet wird.

Wechselstrom (AC): Elektrischer Strom, dessen Stärke und Richtung sich periodisch ändern.

Wellenlänge: Die Entfernung, die in Richtung der Fortpflanzung von sich wiederholenden elektrischen Impulsen oder Wellenformen gemessen wird, und zwar zwischen zwei aufeinander¬folgenden Punkten, die durch dieselbe Schwingungsphase gekennzeichnet sind (eine Periode).

Widerstand: Ein Maß für die Resistenz, die einem elektrischen Strom entgegenwirkt, wenn er durch ein Medium geleitet werden soll, wenn Spannung angelegt wird. Wird in Ohm ausgedrückt.

Wischeffekt: Vorgang, der stattfindet, wenn Kontakte mit einer gleitenden Bewegung zusammengesteckt werden. Dieser Wischvorgang hat den Effekt, dass kleine Verunreinigungen von den Kontaktflächen entfernt werden, wodurch das Leitverhalten verbessert wird.

 

Zugbelastbarkeit: Die Fähigkeit eines Steckverbinders, sich unter Zugbelastung nicht von seinem Kabel zu lösen.